This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:使用4线对以太网磁性元件来实现 PoE++、但同时使用10/100以太网接口;未使用的数据线会是什么情况?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345608/dp83826i-using-4-pair-ethernet-magnetics-to-achieve-poe-but-with-a-10-100-ethernet-interface-what-about-the-unused-data-lines

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

您好!

首先,对不起,我不得不说谎的部分在标题。 我无法指定 MSP432E401Y、否则会默认进入微控制器论坛、我不知道它们是否能够在论坛中回答我的问题。 我希望它允许我们手动选择我们想要的论坛。 我直接专门为了我的问题来到这个论坛。

我正在尝试弄清楚如何处理 PoE 设计中的其余数据线路。 我正在尝试使用全部8条以太网线(4线对)来获得 UPOE (PoE++、4类、最大90W)功能。 我将从线路中提取直流、然后进行典型的 Bob-Smith 配置等。 不过、在数据方面、我有点困惑。 我有一个标准的10/100 MSP432E401Y 微控制器。 我不确定如何处理 PCB 侧其余的4条数据线。 我是以某种方式端接它们、将它们拉至接地、还是将它们保持打开状态?

这是我被定向到接口部门的帖子。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340903/tps2372-using-4-pair-ethernet-magnetics-to-achieve-poe -但-包含-A-10-100-msp432e401y

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    对于未使用的磁性元件连接、可以保持悬空或端接至地。

    我看到此 PoE 端接可能存在一些问题、请参阅此 PoE 参考设计中显示的端接方案:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010083#tech-docs (原理图第3页)

    谢谢!

    埃文