This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:最大传输距离

Guru**** 2506165 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345878/thvd8000-the-maximum-transmission-distance

器件型号:THVD8000

大家好、

此产品的最大传输距离是多少?

如果取决于速度或其他因素、请告诉我调节情况。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    最大传输距离在很大程度上取决于多个系统因素。  

    影响 THVD8000最大距离的因素是:

    1)调制频率  

    2)电缆/布线物理属性(传播速度、特征阻抗和 DCR 在此处最为重要)  

    3)网络拓扑-网络拓扑可能会影响信号质量、因此对于节点数超过2个的系统、需要特别小心地解决这些问题、具体取决于系统中的节点数量。  

    4)收发器节点设计-节点的特定设计(尤其是端接电容器和串联电容器)也会影响最大距离。  

    大致距离与调制频率关系图如下所示:

    关于此图的一些注意事项:

    1.假设在设置正确的系统中使用22AWG 120欧姆电缆

    THVD8000调制频率范围从125KHz 开始、到5MHz 结束-这些点由浅绿色垂直线表示。  

    在正确设置的系统中、125KHz 下的频率大约为~550m、而调制频率5MHz 大约为~12m。 不过、这假设设置相对理想。 建议的最大数据速率为调制频率/10。  

    这仅适用于标准方法-有更复杂的系统集成了 THVD8000 +附加电路(例如线路驱动器)、以提高驱动强度、从而在相同的负载条件下产生更大的距离。  

    需要注意的是、最大距离仍然是高度可变的、我提供的图形实际上只是非常理想条件下的近似值-实际系统可能会有所不同、因此需要对系统设计进行测试、以确保系统在所有条件下都能正常工作 如何都是如此。  

    这些器件没有符合任何具体法规-它们本质上是调制的 RS 至485、并保持了大部分的 RS 至485标准要求-主要的例外是、由于解调器、接收器阈值不同于标准 RS 至485 (THVD8000接收器仅查看信号的幅度而不是极性、而经典 RS 至485接收器同时查看幅度和极性)。  

     如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森