This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:所需的 ALP 工具详细信息

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345659/ds90ub948-q1-required-details-of-alp-tool

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

请向我发送 ALP 工具的详细信息。 如何使用测试 FPD link VI 接口?

如果有详细的文档或演示版、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    DS90UB948-Q1用户指南(DS90UH948/DS90Ux948-EVM 用户指南(TI.com))提供了 第1.9节中的 ALP 软件设置 。 如果要使用948、则需要下载 ALP 框架和 ALP-PROFILE-UPDATE、可以在此处找到这些资源:

    ALP 应用软件和框架| TI.com

    ALP-PROFILE-UPDATE 支持软件| TI.com

    用户指南还简要概述了 ALP 中选项卡的一些功能、但主要思想是 GUI 界面 提供状态信息、读取和写入寄存器的方法以及用于生成 PATGEN 的接口。  

    如果您在特定功能或所需配置方面需要任何帮助、请尽管提出来!

    此致!

    米格尔