This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:DS90UB927QEVM win10 NSC USB nano

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343162/ds90ub927qevm-ds90ub927qevm-win10-nsc-usb-nano

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

"请告诉我、我买了 DS90UB927QEVM。

我从此页面下载并安装了"DS90Ux927QEVM ALP 软件"。 模拟 Launchpad v1.29.0010  

www.ti.com/.../DS90UB927QEVM

在安装过程中、未显示 USB 驱动程序安装。 当我将评估套件连接到 PC 并启动 ALP 软件时、它会进入演示模式、但没有连接。

当我从程序文件中的 Drivers 文件夹运行'ALPUSBDriver.exe'时、会显示"Opal Kelly frontpanel Driver has been installed on your computer (您的计算机上已安装 Opal Kelly 前面板驱动程序)"。

我甚至在查看其他人的询问后也无法解决这个问题。 我该怎么办? 我想在不使用 USB2ANY 的情况下解决 USB 驱动程序问题。"

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以重新安装 ALP。 您正在使用的 ALP 版本为 v1.29.0010。 ALP 的当前版本是  Analog LaunchPAD v1.57.0010。

    安装框架和 ALP 配置文件更新: https://www.ti.com/tool/ALP

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我已安装您提供的 URL 上的最新版本。

    但是、USB 驱动程序的问题尚未解决。
    是否有位置可以找到最新版本的可执行文件来安装 USB 驱动程序?

    从"Device Manager (设备管理器)"中、在 NSC USB nano→……→Have Disk...(有磁盘……)下、我无法找到"cyusb3"文件。
    很抱歉在您忙碌时遇到麻烦、但您能建议一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否安装了 Cypress CyUSB 驱动程序?

    这将为您提供出色的资源:

    1. 打开模拟 LaunchPad
    2. 访问帮助
    3. 单击 ALP 帮助
    4. 它将打开一个新窗口、然后单击"Driver Installation"
    5. 请按照" 安装 NSC USB nano 驱动器 "

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我成功连接。

    我将介绍在执行 ALP 帮助流程后不能很好地发挥作用的要点。
    1.即使我在网上搜索链接的网址,我最终在一个页面上没有任何与无限或错误页相关的内容。 我在无限站点上注册、搜索"cypress cyusb driver"、并下载了"cyusb3 USB 套件源软件"。
    2.由于.INF 文件不包含在文件1中,我从"eZ-USB FX1,FX2LP,FX3驱动程序"社区下载了"Driver.zip"文件。
    之后、我能够按照帮助说明安装它。
    * 1可能是不必要的。

    感谢你的帮助。 谢谢你。

    此致、