This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS32MQML:DS26LS32M/883

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342933/ds26ls32mqml-ds26ls32m-883

器件型号:DS26LS32MQML
主题中讨论的其他器件:AM26LS32AM

您好  

DS26LS32M/883 对于此部件、我需要相同的替代部件  

我们使用了这部分没有 它现在不可用 恳请建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、这不是有效的器件型号。

    您可能需要 DS26LS32MJ/883。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaraj:

    正如 Clemens 指出的那样、 DS26LS32MJ/883是一款有源器件。 是否正在寻找正在供货的器件的替换产品?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我需要有库存器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivaraj,

    您能否查看 AM26LS32AM 并验证其是否满足您的要求?  

    这是一个4通道 RS485接收器、看起来像与 DS26器件引脚对引脚一样、支持相同的温度范围。 它的输入电阻略高(更好)并且具有相同的共模/灵敏度级别。  

    -鲍比