This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:SN65LVDS93A

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343980/sn65lvds93a-sn65lvds93a

器件型号:SN65LVDS93A

如果 SN65LVDS93A 的 Hsync 和 Vsync 输入为低有效、则 LVDS 数据低有效中 Hsync 和 Vsync 的极性是否为有效?
如果不是、能否将其设置为低有效?

SN65LVDS93A 的 TTL 输入 Hsync 和 Vsync 输入是否必须为高有效信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎 SN65LVDS93A 无法改变 HSYNC 和 VSYNC 的极性。 更具体地说、该器件是一种与串行 LVDS 并行的直通模式、这意味着低输入对应于低输出、高输入对应于高输出。

    HSYNC 和 VSYNC 是否需要低电平有效或高电平有效 将基于系统中特定显示器的特定需求。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 SN65LVDS93A 无法改变 HSYNC 和 VSYNC 的极性。 更具体地说、该器件是一种与串行 LVDS 并行的直通模式、这意味着低输入对应于低输出、高输入对应于高输出。

    HSYNC 和 VSYNC 是否需要低电平有效或高电平有效 将基于系统中特定显示器的特定需求。

    [/报价]

    SN65LVDS93A 是否规定了输入有源高电平 Hsync 和 Vsync?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有特定的规格- SN65LVDS93A 可以接受高电平有效或低电平有效的输入 HSYNC 或 VSYNC。 是高电平还是低电平将取决于传入的视频数据。  

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使输入 HSYNC/VSYNC 高电平有效或输入 HSYNC/VSYNC 低电平有效、LVDS 输出的 HSYNC/VSYNC 也是高电平有效。
    这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否- SN65LVDS93A 似乎是 直通 器件、这意味着任何输入的状态都将传递到输出。

    低有源输入-->低有源输出

    高有源输入-->高有源输出

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼古拉斯

    我了解。

    谢谢、此致、

    M-Igawa