This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:双工 Strap 配置澄清

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342674/dp83826i-duplex-strapping-clarification

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826E

我们在基本模式下使用 DP83826I、在双工引脚(RXD0/pin16)上没有下拉带时、器件仅广播10/100 HD。 配有下拉装置时、它会按预期通告所有模式10/100、HD/FD。 这与它应该兼容的 KSZ8081器件不同。 对于寄存器0和4的数据表说明不是特别清楚。  

您能否说明这是否是预期操作、因为我们期望速度和双工设置只影响强制模式操作、而不是自动协商。在任何情况下、我们都预期与 KSZ8081相同的操作。 DP83826E 的系统翻转文档还意味着无需更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我需要向团队提出这个问题。 由于美国周五假日、预计下周早些时候会有更糟糕的回复。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    与团队交谈后、请允许我们陈述我们的理解。

    关于 strap 配置引脚、DP83826不仅会影响手动配置(寄存器0x0[8])、而且会广播(寄存器0x4[8]:5]、具体取决于绑定的速度)。 同时是 KSZ8081、此设置只影响手动配置。 我们对此的解释是、这提供了比 KSZ8081更全面的可配置性、因为在启用自动协商功能时、此自举基本上是无关的;相反、我们提供了更全面的功能。

    此致、
    格罗姆