This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36277:DS36276M/NOPB 的替代产品

Guru**** 2929230 points

Other Parts Discussed in Thread: DS36277, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345100/ds36277-alternate-for-ds36276m-nopb

器件型号:DS36277
主题中讨论的其他器件: THVD1550

您好!

 DS36276M/NOPB 是否有任何替代部件可供使用?

此致、

阿米特·加德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您需要支持的最大数据速率是多少?  

    从我可以看到的结果来看、DS36277器件似乎符合 RS485标准、因此应该能够使用 RS485收发器。

    产品文件夹中的推荐器件显示 THVD1550。 您能看一下该部件是否满足您的要求吗? 如果您需要支持更高的共模电压或 ESD/浪涌、请告诉我、我们可以看看其他一些建议。

    -鲍比