This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试让 DP83869HM 在 Tx/SFD 的 Rx 期间向 MAC 输出脉冲。
我是否只需设置以下命令即可使其正常工作?
寄存器: GPIO_MUX_CTRL
偏移:1E0h
字段: LED_2_GPIO_0_CTRL
设置: 5小时 =发送 SFD
寄存器:RXF_CFG
偏移:134h
字段: ENHANCED MAC_SUPP ORT
设置: 1小时
如果完成上述设置、DP83869将:
在 Tx SFD 上:向引脚22输出脉冲
在 Rx 上:向引脚45输出脉冲
我的理解是否正确?
尊敬的 Keito:
不过、根据我的理解、如果在0x134中启用 SFD、GPIO_1和 GPIO_0默认无需向0x1E0写入寄存器即可用作 TX_SFD 和 RX_SFD。
如果在写入0x134[7]= 1h 后这些引脚默认无法按预期工作、可以执行以下写入:
0x1E0h[3]= 6h 对于 GPIO_0 = RX_SFD
0x1E0h[7:4]= 5h 对于 GPIO_1 = TX_SFD
谢谢!
埃文
您好、Evan:
谢谢。 只是为了澄清一下...
请参见 表9-84。 GPIO_MUX_CTRL 寄存器字段说明从数据表中、我了解写入1E0[3:0]= 6h 如何将启用 RX_SFD。 从说明中、我知道这样做会将引脚45配置为 RX_SFD 上的脉冲。
不过、我没有看到任何指示写入0x1E0h[7:4]= 5h 会启用 TX_SFD。
从该字段的说明中可以看出、如果在0x1E0h[3]中设置了 TX_SFD 或 RX_SFD、则此引脚(引脚#22)将自动配置为 TX_SFD 脉冲、而无需向此字段实际写入任何内容。
是这样吗?
尊敬的 Keito:
我理解这里的混淆;请处理0x1E0[3:0]和0x1E0[7:4]的寄存器说明与之相同、唯一的区别是 GPIO 0与 GPIO 1的 RX_SFD / TX_SFD 中的自动配置。
当启用任一类型的 SFD 时、会应用自动配置、但可以通过按照[3]中的说明对寄存器进行额外的写入来覆盖此配置。
例如、可以将 GPIO_0手动设置为 TX_SFD ([3:0]= 5h)、将 GPIO_1手动设置为 RX_SFD ([7:4]= 6h)。
谢谢!
埃文