This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:所需的脉冲变压器选择指南。

Guru**** 2391185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344603/dp83822i-required-pulse-transformer-selection-guide

器件型号:DP83822I

团队成员

目前、我们正在将 DP83822 Phy IC 用于当前项目、并且必须使用 RJ45连接器连接数据线。

所以,我们必须使用外部磁脉冲变压器。 我们在这里选择了   LP41606NL 而不是 TI 推荐的器件型号,因为我们选择了这一个受到尺寸限制的器件型号。

我们是否可以使用此器件型号  LP41606NL 来代替   Alan-101?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    我已经查看了 LP41606NL、它的规格似乎与 ALAN101类似。

    该磁性元件似乎不会出现问题、但我们最终并未明确验证这一点。

    其他推荐的磁性元件是否满足您的尺寸限制?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan Mayhew

    谢谢!

    建议所有器件均为高至5mm 以上。 我们需要小于3mm。

    如果你有任何选择,请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    遗憾的是、我们尚未验证高度小于3mm 的任何磁性元件。 如果在验证所选磁体时有任何难题或疑问、请随时重新打开此主题。

    谢谢!

    埃文