This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:一对 PHY 不同步

Guru**** 2523280 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DS15BA101, SN65LVP20, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342757/dp83869hm-pair-of-phys-falling-out-of-sync

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DS15BA101SN65LVP20DS90LV001

大家好!

我们想要寻求有关调试用作100M 介质转换器的 DP83869HM 的帮助。  

对于通信链路、我们 在100M 媒体转换器模式下使用两个 DP83869HM 单元(9.4.8.6、SNLS614B、第39页)、范围为:铜线到光纤-> 100M 光纤到铜线。  

DP83869HM 的设置仅通过自举启动来完成。 (1.7、SNLA318、第9页)、通过读取寄存器进行验证。

两个单元的同步似乎可以正常工作。 未观察到错误。

一旦开始通信、问题就会出现。 同步完全丢失。

出现一次问题:

层转换的两侧使用两个 DP83869HM。

一次就没有问题了:

一侧使用一个 DP83869HM、另一侧使用具有不同 PHY 的装置。

无论使用何种 PHY、两个器件的使用光学器件和设置都完全相同。

为了 测试具有 RJ45连接的通信比特误码率测试仪 、使用。 我们可以监控发送和接收的位流、测试延迟、抖动、BER 等。

不使用信号检测功能、 DP83869HM SD 引脚为低电平有效(接地)、以显示始终有效的信号。

我们观察到、使用 DP83869HM 降低两个装置上的光能后、即可恢复同步和通信。  

  1. 您能否解释一下 在此配置中、DP83869HM 是否有一些内置逻辑可能相互影响?  
  2. 什么会增加 DP83869HM 的光功率? (RX 信号为 LVDS)
  3. 为什么用不同的 PHY 更换一个单元后、没有问题?

如果需要、我们可以分享更多信息、PM 中的原理图等。

非常感谢您的帮助。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    当您的意思是 PHY 失去同步时、您指的是哪个寄存器位? 您是指寄存器0x1、0xC01等吗?

    如何降低光功率?

    当光学模块处于常规功率时、它们是否符合8.5中列出的关于100Base-FX 输入的三个规范?

    可能是这些模块的电压范围超出 PHY 的输入要求、因此会输出 PHY 难以跟踪的信号。  

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    您是对的。 我重新考虑了100Base-FX 输入的规格8.5。 进入 PHY DP83869HM 的 LVDS 信号由计数器器件出于某种原因发送、具体取决于接收的光功率。 遗憾的是、它低于 PHY 设置的300 mV 峰间值规格。

    您是否会推荐我们为 LVDS 信号使用一个缓冲器/放大器组件来修复此行为?

    LVDS 计数器信号器件以100Mbps 的速率发送190 - 380mV 差分信号、共模电压为0.6-1.12V。 我们需要使 PHY 具有至少300mV 的电压。 我没有找到 DP83869HM 的共模电压。

    我找到了一些 LVDS 缓冲器组件:

    DS15BA101
    SN65LVP20
    DS90LV001

    不确定哪一个更合适(如果更好)。

    谢谢!
    最佳
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    您能否确认 DS15BA101、DS90LV001等以下元件  在 LVDS 电压电平上与 DP83869HM 兼容?

    DP83869HM:

      

    DS15BA101:

    DS90LV001:

    谢谢!

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    有关这些信息、我建议您联系相应的产品线。 关于共模、由于线路应具有直流阻断电容器、因此这不是问题。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    如果您要对 LVDS 接口进行交流耦合、请查看该应用手册 https://www.ti.com/lit/ab/slaa840/slaa840.pdf。  

    这是以太网应用吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供更多信息。 是的、是以太网应用。 我们使用0.1uF 交流耦合电容器。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    使用0.1uF 交流耦合电容器和50欧姆终端、RC 时间常数应比数据模式的最长行程编码更长。

    此致、Nasser