This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN75DPHY440SS:可以交换极性和通道顺序吗?

Guru**** 2974710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345522/faq-sn75dphy440ss-is-it-okay-to-swap-the-polarity-and-lane-order

器件型号:SN75DPHY440SS

我的客户询问是否改变正信号和负信号。

(即向 DA0N 施加正输入、向 DA0P 施加负输入、向 DA1N 施加正输入、向 DA1P 施加负信号、等等。)

是否可以像这样使用此器件以及它是否可以完全正常运行?

也可以交换通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于极性交换

    DPHY440  不能  支持极性反转、以上建议在 DPHY440默认状态下不起作用。  高速进入序列包括驱动 LP11->LP01->LP00 (LP->HS 转换)。 如果您翻转极性、那么高速进入序列也将翻转、您将永远无法进入 HS 模式。  

    它将发挥作用的唯一方法是、如果 DPHY440处于 I2C 模式、并且仅 HS 模式始终使用以下序列启用。 该序列仅将 CLK 和所有数据通道置于 HS 模式。

    为 HS TX 路径写入寄存器0x50并启用8'h1f //覆盖

    在启用8'h1f //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

    为寄存器0x61写入8'h00 //禁用 LP 路径。

     为 HS RX 路径写入寄存器0x70并启用8'h1f //覆盖

    在8'h1f // HS RX 路径启用时写入寄存器0x71

    用于通道交换

    这取决于这是 DSI 应用还是 CSI-2应用。

    对于 DSI

    四个通道之一用于 GPU 和 DSI 面板之间的反向通道通信。 DPHY440的通道0是支持反向通道的唯一通道。 因此、DPHY440 lane 0必须始终连接到 GPU 和 Panel 的 lane 0。 只要在 DPHY440输入和输出之间保持通道顺序、其他通道就可以交换。

    支持 CSI-2

    DPHY440支持4个 CSI-2 DPHY 通道和一个时钟。 与 DSI 不同、CSI-2没有反向通道路径。 因此、无需进行通道排序。 由于没有通道排序要求、可执行更多的组合。 只要通道顺序在 DPHY440输入和输出之间保持、DPHY440就支持所有可能的组合。

    请注意、通道0是一个特殊通道。  

    DPHY440的 LP TX 期望连接至未端接的 LP RX。  通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    尝试以下操作以启用 lane0 HS 路径:

    仅为通道0启用 HS 路径:

    为 HS TX 路径写入寄存器0x50并启用8'h01 //覆盖

    在启用8'h01 //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51

    为寄存器0x61写入8'h00 //禁用 LP 路径

     为 HS RX 路径写入寄存器0x70并启用8'h01 //覆盖

    在8'h01 // HS RX 路径启用时写入寄存器0x71

    谢谢

    大卫