This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:用于 DP83869HM 的 LVDS 缓冲器

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DS15BA101, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345385/ds15ba101-lvds-buffer-for-dp83869hm

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:DP83869HM、、、 SN65LVDS100

大家好、

我们使用 DP83869HM 作为100M 介质转换器的 PHY。 为了连接光学接收器、我们需要满足 PHY 差分信号0.3-2.0V 的输入规格(8.5数据表)。

我们的接收器具有0.19至0.32V 的差分输出、不完全符合 PHY 规格。  

我们需要简单、可靠的器件、以最小的外形尺寸、低廉的价格和最少的附加组件实现接收器与 PHY 之间的接口。

我们选择 DS15BA101作为缓冲器。 RX (0.19-0.39V)--> DS15BA101 (0.4V)--> DP83869HM (0.3-2.0V)

我们要问:

  • 这是否完全兼容?
  • 是否有其他缓冲器更适合该应用?
  • 是否应始终在所有接口上进行 RX --> DS15 --> DP83639交流耦合以确保正常运行

在大多数其他器件数据表(SN65LVDS100)中、通常是差分电压电平250-450mV -这是否意味着它与 PHY 不兼容? 或者该电压电平是原来的两倍?

初始主题已在 PHY 论坛中开始: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342757/dp83869hm-pair-of-phys-falling-out-of-sync/5123129#5123129

感谢您的帮助。

最佳  

迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    根据您的描述、DS15BA101应满足此要求。  

    首选交流耦合、因为这将隔离共模电压。 只要您的 RX 共模电压在 DS15BA101的范围内、您也可以进行直流耦合。 但交流耦合提供了更大的灵活性。

    我认为 DS15BA101应该是最优的、它似乎也满足您的 DS83869输入摆幅要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    感谢确认。

    对于未来的产品、您能否帮助我了解  DS90LV001TLD 数据表和其他 LVDS 器件中的 LVDS 输出直流规格(OUT):

    • 这是否意味着在任何批次/任何操作条件下保证差分电压至少为250mV、还是每个引脚双精度差分电压?

    我正在尝试了解什么是 LVDS 级别的标准。 应为+/- 200mV、但 PHY DP83869HM 的最小值为300mV、高于 LVDS 的最小值。  

    谢谢

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    每个引脚的差分电压为250mV 或峰峰值为125mV。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    也许使用某些 SN65LVP 也有意义、这些 SN65LVP 更小、并且具有:

    VOUT 差分:0.6-1.0V

    VIN 差分:0.08-1.0V

    是否有良好的做法?应使用哪种缓冲器?  

    谢谢!  

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    SN65LVP 似乎也能正常工作。 使用 DS15BA、您可以设置输出摆幅。 由你决定。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nasser 的支持。  

    今天、我们使用这个附加组件进行了测试、并解决了问题。  

    该器件 DS15BA101的一个重要警告:保持 RVO 电阻器的路径尽可能靠近 VCC 至关重要。 20mm 与3mm 导线使此器件无法正常工作状态!

    谢谢!

    迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢更新、很高兴您找到了这个。

    此致、Nasser