This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES4940:ALP 工具测试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346197/tdes4940-alp-tool-testing

器件型号:TDES4940
主题中讨论的其他器件:ALP

我正在进行 IV link III/FPD 测试。 1. ALP 工具可以连接到独木舟? 2. ALP 工具生成测试模式? 3.我们可以使用 ALP 寄存器验证接收器处接收到的图形数据吗? 4.是否有详细的文件可以分享,以检查什么样的测试可以是可行的和程序使用 ALP 工具?

如有疑问、请帮我解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:  

    我相信我的同事 已经在另外一个 E2E 中支持您关于同一主题的问题。 为了避免产生混淆并保持我们的支持高效、我将关闭该主题。  

    此致!