This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:链路不稳定

Guru**** 2673995 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336468/dp83867is-link-unstable

器件型号:DP83867IS

您好

我们在100M 模式下使用 DP83867IS、因此很难使链路保持稳定。  RX_CTRL 引脚搭接至模式3 (AutoNeg DISABLE = 0)、但注意到设置了寄存器0x0031 (INT_TST_MODE_1)的臭名昭著的位7。 我们还注意到设置了0x006F 的第8位、指示未请求从 RX_CTRL 的自举进入测试模式(数据表 p76: 如果 RX_CTRL 配置为 MODE1/MODE2、则 PHY 将
内部测试模式。 寄存器 x6F[8]=0也表示来自 RX_CTRL 的 strap 配置的测试模式进入请求。)

清除0x0031的第7位不会导致链路稳定。

什么可以解释这种行为、以及我们如何才能获得稳定的链路?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    感谢您分享这些信息。 我想问一下、您说的链路不稳定是什么意思。

    您是否能够使用 DP83867PHY 完全建立链路? 如果是、链路断开的频率和链路恢复的频率如何?

    如果是、您能否共享从0x0000到0x001F 的寄存器转储、这是链路建立情况、也不是链路建立情况

    如果可能、您能否分享您系统的方框图? 链路伙伴 PHY 是什么? 以及电缆长度。

    以下是可能对您有所帮助的调试应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla246b/snla246b.pdf?ts = 1710351163145 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867IS

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接会在短时间内建立、然后再次丢失。 链路的正常运行时间随机变化,从不到1秒到几分钟不等。

     e2e.ti.com/.../with_5F00_link.txte2e.ti.com/.../link_5F00_lost.txt

    该设置中的合作伙伴 PHY 是 Marvell 88E6185、但我们的系统还必须与其他合作伙伴 PHY 一起使用。  

    大约4M 的电缆长度会造成最差的结果。 增加到大约5m 时可以延长链路的正常运行时间。 使用2m 电缆连接交换机而不是88E6185似乎可以实现稳定的链路。

    仅供参考、我们还使用测试模式5完成了合规性测试、该测试在 Quadrax 连接器的100欧姆端接电阻上进行了测量、 由于输出电压(+/-830mV ->必须为950至1050mV)、因此在 AOI 模板上失败。

    我们主要通过 MUX 在以太网接口上进行测试、但在另一个 DP83867 PHY 的接口上会遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    您能否尝试以下脚本、看看是否能够修复不稳定的链路?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    我们尝试了您的建议、但未解决问题。 链路在再次断开之前仅保持了一小段时间。

    此致、

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    如果可能、您能否 判断您是否能够与另一个 DP83867PHY 建立链路?  

    我想看看这是否是板级问题。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    将我们连接在一起、我们将其中2个器件连接在一起。 链路是否成功取决于电缆长度。  

    此致、  

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    当您说它取决于电缆长度时、您能否更具体地说明此场景?

    如果使用的是短电缆、能否在第3.8节中尝试以下脚本、看看是否能够建立链路?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    电缆长度约为4米时出现问题。 我认为这不是归类为"短"电缆。 尽管如此,我们已经尝试了第3.8节中的脚本,没有任何改进。

    此致

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    如果可能、您能否提供有关您观察结果的更多详细信息:

    • 您说链路断开时、您是否看到任何长度小于4米的电缆都将看到链路断开?
    • PHY 建立链路和建立链路时、您能否探测 MDI 线路?
    • 您看到此问题使用哪种电缆?
    • 如果可能、您可以在看到链路建立时读取寄存器0x0225吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    -我们没有注意到这一问题的电缆长度小于4m ,但我们没有尝试有很多不同的电缆长度小于4m。  
    -当在链路丢失的设置中探测 MDI 线路时,我们看到重复以下步骤:nLps,后跟 MLT3符号,然后是空闲线。
    -布线:
    单元1 -- Quadrax (大约2M)-->修补面板--> Cat5e/Cat6 -->修补面板--> Quadrax (大约2M)-->单元2  
    通过为配线板连接插入其他长度的电缆来更改电缆总长度。
    -我们已在连接期间循环轮询寄存器0x0225的数据,并获得0x0023和0x0468之间的随机值。

    根据 https://www.ti.com/lit/an/snla246b/snla246b.pdf、 应将值转换为十进制(35 -> 1128)并使用 MSE 范围进行检查、这意味着我们的链路范围从优到差。  

    分配如下:

    请注意、这包括几个重新建立的链接的值。

    具有较长的电缆、其中稳定的链路值范围为0x015A (十进制的346)至0x0482 (1152)、分布如下:

    寄存器0x265、0x2A5和0x2E5中的值在0x7FFF 上是恒定的。

    如前所述、我们注意到、尽管 RX_CTL 被 strap 配置为模式3、但0x0031的位7在启动和复位后为"1"。 您能否确认这是正常行为? 我们是否需要清除此位才能进入正常操作?

    此外、我们还测量了器件的时钟。 X_I 振荡器上产生53ps RMS 抖动。 这对于器件是否可接受?

    此致

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希尔曼今天太棒了,明天还会再来的。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    感谢您分享这些详细信息。  

    只是想确认。 仅当电缆长度大于4米或仅 在 4米电缆周围出现此问题时才会出现此问题?

    如果我的理解是正确的、那么在电缆长度为4m 时您看到的 MSE 值很差? 电缆长度大于4米或小于4米时,您不会看到此问题?  

    • 如果这是正确的理解、您能否尝试 另一个 DP83867PHY 作为链路伙伴、看看您是否观察到了此问题?
    • 请问您使用的电缆是什么? 如果可能、您能否在4米电缆上运行 TDR 测试并确保该电缆状况良好? 您还可以切换到另一条电缆、看看这是否更改了结果?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我们需要针对更长的电缆重新进行测试。 明天我会再给大家介绍这方面的更多信息。

    2个 DP83867 PHY 之间也存在链路问题。  

    布线由四轴电缆(大约2M)的两个部分组成、通过跳线电缆(CAT5E)连接。 我明天会向大家介绍有关 TDR 的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    感谢您的答复。 我将等待您的结果。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    对于较长的电缆(大约20m)、我们也看到了这个问题

    按照 https://www.ti.com/lit/an/snla334/snla334.pdf 的说明采集以下寄存器值
    设置为:2个单元(带 DP83867IS)连接到另一个单元、其中1个单元未通电。

    e2e.ti.com/.../TDR.txt

    此致

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    我不确定我是否完全了解您的设置。 请更正我的错误:

    • DUT:DP83867IS <-->链路伙伴:DP83867IS (未上电)
      我认为链路伙伴未上电时您不会看到链路。 如果我有什么误解、请更正我。

    我想问一下这些登记册提供了什么? 您是否也具有20m (0x0225)的 MSE 寄存器值?

    如果您也在中看到这个较差的 SQI 值和不稳定的链接、那么它很可能是布局限制。 我还在下面附上了布局检查清单、希望这可以帮助您  

    e2e.ti.com/.../1524.Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置正确。 链路伙伴未通电以确保链路断开(按照 使用 DP83867和 DP83869 §1的时域反射法的要求、"仅当链路断开时才可使用 TDR。")。 因此、很显然、我不希望在 TDR 期间看到某个链路。

    我提供的寄存器是应用手册中描述的"TDR 寄存器结果"。 这不是您要求的吗?

    我还随附了布局检查清单、以便查看。

    此致、

    Florise2e.ti.com/.../4237.Industrial_5F00_PHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    感谢您的反馈。 我会看一下,明天再回到你的身边。

    目前、仍在与团队讨论。 我可能需要在周三向您提供回复。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    感谢您分享这些 信息。  

    我与团队进行讨论、我希望在我们身边确认一些内容。

    根据您在下面提供的方框图、我们看到在 MDI 线路上有 MUX。

    如果可能、我们想确认、如果 MDI 线路上没有多路复用器、您是否仍然在上部 PHY 上看到不稳定的链路? 通常不建议在 MDI 线路上使用任何多路复用器、因为这会影响阻抗匹配。  

    如果可能、您能否将 MDI 线周围的原理图发送给我们、以便我们进行内部审查?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman

    我尝试使用不同的电缆长度连接较高的 PHY、但未能重现问题(链路始终保持稳定)。 请注意、该设置中的其他因素也不同(例如、到变压器的距离明显更短)。

    我会亲自将原理图发送给您。 我现在注意到、在数据表的最新版本中、建议将 RSVD 引脚连接到 VCC、而在我们的原理图中这些引脚未连接。

    此致、

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    我想问一下您参考的 RSVD 引脚是什么?

    由于阻抗匹配和公共电压、我们通常不建议客户在 MDI 线路之间放置 TMUX。  

    • 如果可能、客户能否在变压器的另一侧尝试使用 TMUX?
    • 客户还能检查 TMUX 是否将 MDI 线路拉至特定直流电压? 这将对链路建立产生巨大影响。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman

    我指的是 TMUX4212的引脚1和10。

    • 变压器另一侧的 TMUX 不可馈送
    • TMUX 无法将 MDI 线路拉至特定直流电压。 目前、我们仅处理由 DP83867IS 提供的偏移量、而没有第二个以太网通道连接到 TMUX。 请注意、将来、我们将需要通过磁性元件中心抽头产生直流失调电压、以确保 TMUX 在其允许的区域内运行(未选择通道上的 nLps 会将信号拉至0.5V 以下)。

    此致、

    弗洛里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    如果可能、您能否围绕 MDI 线分享原理图以供查看。 对于 DP83867、MDI 线路上不允许存在直流偏移。 如果需要直流失调电压、我们建议连接到变压器的另一侧。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请检查您的私人消息。

    此致、

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    在 可以看到临时链接的情况下。 您能否读取0x225以查看链路质量。 一个假设是在 MDI 线路之间添加 TMUX 对阻抗有影响、这会降低链路质量。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我16天前做过的事情吗? 自那时起、设置未更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    很抱歉问了很多次。

    如果可能、您能否在 MDI 线路上使用 TMUX 和不使用 TMUX 情况探测波形?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我们目前怀疑变压器中串扰过多是导致此问题的根本原因。 我们将首先对此进行进一步调查。  

    感谢您的支持。  

    此致

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    很好理解、感谢您的更新。

    --
    此致、

    林希尔曼