This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:I2C 扩展器件建议

Guru**** 2919100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346046/tca9543a-i2c-expansion-device-recommendation

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件:PCA9545APCA9544A

您好!

我的客户正在寻找一款具有以下条件的 I2C 扩展器件。

 -将两个地址相同的从设备连接到 I2C 1主通道,并分别进行控制。

 -最小封装

您能否在 TI 产品中推荐一款合适的产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小型的多路复用器是采用 QFN 封装的4通道 PCA9544A/PCA9545A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    Clemens 推荐了我们在这里也推荐的器件-我们 PCA9544A/PCA9545A 器件的 QFN 型号。  

    此致、

    亚历克斯