This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:3.3V 或5V 时的电流消耗

Guru**** 2767275 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345650/tca9555-current-consumption-at-3-3v-or-5v

器件型号:TCA9555

你好


我有关于 TCA9555器件的问题。
您能告诉我电源为3.3V 或5V 时消耗的电流大小吗?

Q1)当对 Vcc 施加3.3V 电压时、电流消耗(Icc?) =?

Q2)当向 Vcc 施加5.0V 电压时、电流消耗(Icc?) =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehak:

    ICC 很大程度上取决于您的器件用例。 它取决于您运行的模式。  

    请参阅数据表电气特性中的此表。  

    根据 I/O 引脚的状态、SCL 频率和负载将决定不同的 ICC 规格。  

    如果您希望在 Pxx 引脚上驱动不同的负载时看到总 ICC、则该电流将会发生变化、但由于这些值经验证为空载、该电流很可能远大于电气特性中列出的值。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    首先,感谢您的答复。
    我想再问一个更详细的解释。

    我们计划控制64个 TCA9555PWR 器件。
    因此、我要求您查看电流规格。

    这是一个行动概念。 请参考图。
    -。 我们计划使用 I2C 开关 TCA9548 1Qty 来控制 I/O 扩展器 TCA9555 64Qty。
    -。 假设 I2C 频率为400kHz。 (实际上、我不认为速度很重要、因为低速就足够了。)

    这些是运行条件。
    -。 TCA9555 (64Qty)与 TCA9548进行 I2C 通信、TCA9555 (64Qty)的所有 I/O 引脚作为输入工作。

    我有疑问。
    -。 当电源为3.3[V]和5.0[V]时、有必要为电流消耗最高的情况做好准备。

    q1) TCA9548的最大电流消耗量是多少?
     case1) Vcc 3.3[V]=?[mA]
     CASE2) Vcc 5.0[V]=?[mA]

    Q2) TCA9555 1数量的最大电流消耗是多少?
     case1) Vcc 3.3[V]=?[mA]
     CASE2) Vcc 5.0[V]=?[mA]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehak:

    现在我对应用的了解程度要高得多。  

    总体而言、该问题很难精确定位具体的值。 流经 ICC 的电流将根据流经 TCA9548 i2c 开关的电流大小和 TCA9555 IO 扩展器消耗的电流而变化。 由于 TCA9555单元用作 P 端口的输入、因此电流应小于驱动输出端电阻负载的 IO 扩展器。 ICC 电流在这里将会发生变化、因为它还取决于输入引脚上的状态是高电平还是低电平、以及输入引脚从高电平切换到低电平以及从低电平切换到高电平的次数。 这些是在 VCC 和 GND 中间某处具有峰值电流消耗的高阻抗 CMOS 输入。  

    毫无疑问、必须对该应用进行确切的量化、但如果 IO 扩展器和开关都以最大容量运行、则可以考虑绝对最大条件来确定电源所需的最大 ICC。

    q1) TCA9548的最大电流消耗是多少?

    当 VCC = 3.3V 或5.0V 时、Icc 可承受……  

    Q2) TCA9555 1Qty 的最大电流消耗是多少?

    当 VCC = 3.3V 或5.0V 时、Icc 可承受……

    这些是绝对最大条件。 我预计在实际应用中、IO 扩展器和开关使用的电流将比给定的两个值小得多。  

    此致、

    泰勒