This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212IRWBR:后通道插入损耗查询(dB)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346049/tusb212-tusb212irwbr-query-on-post-channel-insertion-loss-db

器件型号:TUSB212

尊敬的支持团队:

我们将 在设计中使用 TUSB212IRWBR USB2.0 Re 驱动器 IC。

您能否确认1米电缆的最大后置通道插入损耗(dB)是多少?

谢谢。

迪皮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepika:

    对于 TUSB212、请使用下表。 它提供了有关由转接驱动器在某些 EQ 和直流升压设置下对信号进行升压时所提供的增益量、以及此增益可额外支持的最大前置/后置通道长度的信息。

    对于具有1米后置通道应用或2米前置通道应用的应用、这应由 EQ 设置为1和 MID 直流升压设置支持。

    我们的 USB 转接驱动器可以被动地放置在任何 USB2布线上、而不会直接干扰布线、因此转接驱动器不会在系统中引入任何插入损耗。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这很有帮助。 感谢您的及时响应。

    谢谢。

    迪皮卡