This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:后续:显示端口/2:1 MUX 以选择 AUX 或 DDC

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121, TMUX136, TMUX154E, TMUX1072, TS3USBCA4, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345783/ts3usb221e-followup-display-port-2-1-mux-to-select-aux-or-ddc

器件型号:TS3USB221E
主题中讨论的其他器件:TS3USBCA4

您好!

我有同样的问题有人在10年前在这篇文章中提出: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/332158/display-port-2-1-mux-to-select-aux-or-ddc

有更新吗? 您是否有器件可在组合式 DP/HDMI 接口上对 AUX/DDC 进行多路复用? 在用例中、我想在 HDMI-I2C 信号发生电平转换的同时、以1:1的方式连接 DP-AUX 信号。 我已经在许多 DP/HDMI 开关 IC 中看到此功能、但我想拥有一个 IC、其仅包含此模块、而不包含其余的切换操作。 有更新吗?

提前感谢。

Best、Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我来说、TMUX136、TMUX121、TMUX1072、TMUX154E 似乎是2:1 DP-AUX 多路复用器的选项。 根据哪个 DP 规范(1.1到2.1)、您可以确认它们支持所需的 AUX 传输速率? 例如、对于 DP 1.2快速模式、速率为720Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USBCA4是支持 DisplayPort AUX 的 Type-C 多路复用器。  

    这是 Type-C 应用吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它不是 Type-C 应用程序。

    我需要的是一个 IC、用于多路复用 DP/HDMI 组合接口的 AUX/I2C 信号。 我认为我在第一次答复中建议的2:1多路复用器可能是合适的、但我不确定它们是否能够管理 DP-AUX 传输速率。

    为了阐明、我需要为图表中的灰色方框添加 IC、因为在连接了 HDMI 器件的情况下、信号只需要进行电平转换。 DP 应直接通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常的 DP-AUX 为1.2Mb/s、但快速 AUX 为720Mb/s、大约360Mhz、  TS3USB221E BW 为1GHz、应具有足够的带宽来覆盖。

    此致

    布赖恩