This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:仅监听模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346154/tcan4550-q1-listen-only-mode

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

我们正在使用 TCAN4550驱动程序、该驱动程序是否支持自动波特率吞吐量的仅监听模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanushree:

    可以、将控制寄存器0x1018[5]中的 MON 位置位为"1"会禁用驱动器并使能总线监控模式、这种模式本质上是一种"仅监听模式"。

    虽然不具有自动波特率功能、但您需要通过器件的迭代位时序配置来确定、以确定接收到的数据何时是正确的。

    此致、

    乔纳森