This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:如何配置器件寻址

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346012/sn65hvd3082e-how-do-we-configure-device-addressing

器件型号:SN65HVD3082E

您好、我当时正在尝试制作 RS485发送器、我遇到了这个 IC、在开始之前、我脑海中浮现的第一个问题是:当连接多个器件时、我如何处理每个器件地址?  

你能解释一下我吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该收发器在电气级别工作。 总线上的所有接收器都可以看到您发送的所有内容。 要寻址特定器件、您必须实施自己的协议。 有几个这样的协议、例如 Modbus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    克莱门斯是正确的。 RS 至485是一个物理层标准-因此它只定义了接口的电气要求。 为满足寻址通过 RS 至485总线应用的更高水平协议等要求、必须加以利用。 RS 至485主要独立于协议、因此选择基于设计人员和系统的需求。  

    此致!

    帕克·道德森