This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:关于 HEO 和 VEO 值

Guru**** 2515225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341765/ds250df230-about-heo-and-veo-values

器件型号:DS250DF230

您好!

DS250DF230在尝试锁定输入时检查 HEO 和 VEO。

如果 HEO 或 VEO 降至 LOKC 阈值以下、那么它是否会在 HEO 或 VEO 不佳的情况下解除锁定或保持锁定?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    如果 HEO/VEO 下降到阈值以下、则锁定无效。

    几个寄存器会影响这一点。   更多详细信息、请参阅数据表。

    寄存器 字段名称 说明
    0x67[5] HV_LOCKMON_EN 控制对 HEO/VEO 的定期监控以获得锁 资格。
    0x76[7:4] POST_LOCK_VEO_THR[3] 建立锁定后的 VEO 阈值。
    0x76[3]:0] POST_LOCK_HEO_THR[3] 建立锁定后的 HEO 阈值。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的支持。

    如果 HEO/VEO 下降到阈值以下、您确定锁定取消置位吗? 您可以再次查看吗?

    原因是即使客户的器件有 HEO 下限、锁仍然没有脱开。

    可编程指南也具有以下选项:

    -------------------------------------------------------

    7.15 HEO/VEO 锁定监视

    启用或禁用 CDR 锁定的水平眼图张开度(HEO)和垂直眼图张开度(VEO)监控

    资质认证。 HEO/VEO 锁定监视将在 HEO 或 VEO 低于

    配置的阈值。

    -------------------------------------------------------

    因此、请检查锁是否未释放。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    客户如何配置寄存器0x76?  客户观察到的 HEO 是什么、他们期望锁定在何处?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    客户如何配置寄存器0x76?

    寄存器0x76设置为0x21。

    客户注意到哪些 HEO 是他们希望锁定的位置?

    我将检查。

    寄存器0x67的第5位显示"1:启用 HEO/VEO 的定期监控以获得锁定资格"。 "定期监测"的期限是多久? 如果您有任何信息、例如每 X 毫秒监控一次、请告诉我。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我将对此进行深入探讨、下周早些时候与您联系。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我已经和同事讨论过、但我们没有现成的关于定期监测期限的文档。  由于功耗的原因、EOM 无法持续运行。

    客户是否怀疑由于 HEO/VEO 锁定检查时间而导致其应用程序出现问题?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的确认。 告知客户我们没有关于监测期的准确信息。

    如下一个主题所示、发生了一个具有意外数据速率的锁定。 为了避免这种情况、我们正在考虑通过更改 HEO/VEO 的阈值来采取对策。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306638/ds250df230-method-for-discriminating-two-input-data/4974644

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300746/ds250df230-behavior-when-signals-of-different-data-rates-are-input/4974639

    此致、

    西井市