This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:PC16552DVX

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345658/ns16c2552-pc16552dvx

器件型号:NS16C2552

您好、我的器件型号为 PC16552DVX、我想知道  

1) 1)用于解读生产日期代码的格式、标记

2) IC 上的标记"专利"是什么意思,例如这是一个工程样品。 或其他人?

3) 3) IC 的底部是否会在原产国/地区做出任何标记?

谢谢!

在 IC 上标记:  

第1行: NS 徽标; NS912AJ

第2行:PC16552DV

产品系列:已获专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    请查看此文档: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/2335.devicemarkingconventions.pdf

    我的猜测是...

    N=以色列制造

    S=新加坡装配体

    9=2009或2019年可能会

    12=日历年的第12周

    AJ=裸片代码

    PC16552DV =器件名称和封装

    不知道它为什么声称上面有专利、我认为 National Semi (我认为 TI 在2010年代获得了它们) 可能已经在其 UART 器件上获得了一些专利、此时他们可能已在器件上盖上"专利"、以展示他们拥有 IP。  

    -鲍比