This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:通道配置

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343556/ds320pr810-lane-configration

器件型号:DS320PR810

DS320PR810通道配置问题  

我做一个电路板用两个  DS320PR810 。

我把单一的 PHY 首先,然后, 通道配置是 blelow.

主机        DS320PR810 (编号1)   DS320PR810 (编号2)    

线路1线路     2线路                          5

区域2    区域4区域                           3

区域3    区域5区域                           2

线路4线路    6线路                           1

 

 您的器件可以正常工作吗?

 如果您的设备无法正常工作,是否通过下面的调制工作?

主机        DS320PR810 (编号1)   DS320PR810 (编号2)    

Lane1 Lane3     (更改)          区域4 (更改)

区域2    4                 区域3

区域3    区域5                 路2

区域4    区域6                 线路1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否理解了您的通道配置表的含义。 您是否有 CPU <--> DS320PR810转接驱动程序<-->端点(SSD)的组织结构图? 如何在该路径上路由信号?

    通常、DS320PR810和其他线性转接驱动器并不支持协议。 通道是 PCIe 理念、它们由 CPU 作为 PCIe 协议的一部分进行组织和确定。 这意味着器件仅检测并管理器件中8个通道的状态、它不知道或不关心只要遵循正确的方向就可能如何链接输入或输出。 例如、我可以连接 CPU TX7 -->转接驱动器 RX5、然后转接驱动器 TX5 --> SSD RX0、这将在 CPU TX7和 SSD RX0之间形成电气连接。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我说的通道配置表示引脚名称。

    *1个转接驱动器配置

    主机   转   接驱动器转接驱动器  SSD

     Tx0   Rx2        TX2       Rx0

     Tx1   RX4        图4       Rx1

     TX2   Rx5        TX5       Rx2

     TX3 Rx6           TX6       Rx3

     Rx0  Tx2        Rx2       Tx0

     Rx1  TX4        RX4       图1

     Rx2  Tx5        5个       TX2

     Rx3 Tx6          Rx6       TX3

     +1st Redriver 有缺失的 lane3.

    *第二次潜水员配置

    主机   转   接驱动器转接驱动器  SSD

     Tx0   Rx5        TX5       Rx0

     Tx1 Rx3           TX3       Rx1

     TX2 Rx2           TX2       Rx2

     TX3   Rx1        图1       Rx3

     Rx0  Tx5        5个       Tx0

     Rx1  TX3        Rx3       图1

     Rx2 Tx2          Rx2       TX2

     Rx3抖动          Rx1       TX3

     +1st Redriver 有缺失的 lane4.

     我认为缺失 lane 没有 probrim 下你的意见,请检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供新信息。 我感到困惑、因为好像您在说每个转接驱动器都有两个数据方向(主机 TX 到 SSD RX、SSD TX 到主机 RX)。 DS320PR810是一款单向器件、因此所有8个通道都处于一个方向、因此在一个器件中很难获得两个数据方向。

    您是否有电路板原理图? 如果是机密信息、您可以从我的论坛资料中请求友谊、并通过私人信息将其发送给我进行审核、这样组织将对我更清楚。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需使用这个 IC。 转接驱动器(NO1)的输入/输出在上述。 (您能看到吗?)

    (在我的 Repry 中 RX2在这个图中是指 Rx1p/n。)

    S1Tp/n 和 S0Tp/n 通常未使用。  

     此 IC (No1)工作于主机 TX->SSD RX。

     另一个 IC (NO2)工作 SSD TX->Host RX。

    这是单向使用、不是吗?

    尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到我的回复中有拼写错误。

    通道配置如下(我也更正了通道数。)  

    +注1

    主机   转接驱动器(IN) 转接驱动器  (OUT) SSD (IN)

     Tx0   Rx1        图1           Rx0

     Tx1 Rx3           TX3          Rx1

     TX2   RX4        图4          Rx2

    TX3   Rx5        TX5          Rx3

    +注2

    主机   转接驱动器 (IN)转接驱动器  (OUT) SSD (OUT)

     Rx0   Tx1        Rx1          Tx0

     Rx1  TX3        Rx3          图1

     Rx2  TX4        RX4          TX2

     Rx3  Tx5        5个          TX3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 根据我在您的原理图和新表中看到的内容、这些连接应该可以。

    在查看原理图后、我有一个小注释:

    • 如果在任何情况下都有从未使用过的转接驱动器 TX/RX 引脚、那么理想情况下、可以通过50欧姆电阻器端接至 GND、以防止在悬空引脚上充电和耦合到系统中的随机噪声  
      • 但是、如果这太复杂、则通常可以将它们保持悬空状态、根据您的应用、对性能的影响可能很小、可以忽略不计。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的好意。