This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:SN65LVDS93A

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345622/sn65lvds93a-sn65lvds93a

器件型号:SN65LVDS93A

下图摘录自 SN65LVDS93A 数据表第11页的图10。
此图显示了 CLKSEL =高电平条件时的 CLKIN 和 CLKOUT。

但是、根据实际测量值、CLKSEL=Low Level 似乎是正确的条件。

"高电平 CLKSEL 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当 CLKOUT 有一个上升沿时、从 t0处的第一个位开始的 Yn"周期"开始。



    根据数据表、当 CLKSEL 为高电平时、选择上升沿。

    CLKIN 和 CLKOUT 延迟在中显示为顶部的 t7。

    但是,根据实际测量结果,CLKSEL=Low Level 似乎是正确的条件

    您在测量结果中发现了什么不同之处吗? 如果是、您能否向我们展示 逻辑分析仪捕获结果中的波形?

    此致、
    伊克拉姆