This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75161B:SN75161数据表、端口说明

Guru**** 2875260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346251/sn75161b-sn75161-datasheet-port-explanation

器件型号:SN75161B



各位、

以上内容是 SN75161数据表的缺口。 (顺便说一下、我知道这已经过时了。)

该图显示了这两种线的弯曲端口。 我不明白这一点;这些是双向端口、因此它们必须有输入和输出、但这些图中只说"输入/输出端口"。 那么、什么是位于外部世界的部件呢? 连接到微控制器 (本地总线)的部件? 无论哪一端向上、连接的另一端在哪里? 因此、如果将其配置为输入、那么输出端和倒数端在哪里?

此外,输入和输出标签看起来是错误的。 如果您看一下 SRQ/NDAC 和 NRFD 端口、这些端口需要是集电极开路、但集电极开路位于图的左侧、标记为 INPUT。 然而、为了进一步混淆、虚线内的电路称为输出。 这是什么? "输入/输出端口"标签是否应该显示"输出/输入端口"? 正如我说的、是相对于 GPIB 总线还是相对于本地逻辑?

此外、它还讨论了"驱动器输出"和"接收器输出"什么是驱动器、什么是接收器? 驱动器是否向外部世界(即 GPIB 总线)发送逻辑信号? 或者这是否取决于直流引脚设置的方向? 该电阻器是否根据该引脚的状态发生了变化?

很明显、我在这里遗漏了一些基本内容、完全不遵守数据表!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    除了数据表中的信息外,我们实际上没有任何关于这些设备的信息(它们是旧的,是一个在大多数现代系统中基本不存在的标准,因此我们缺乏关于这些部件的信息)。 我同意您的看法、" eq 电路"没有太大意义、因为它没有显示足够详细的信息来说明连接的实际工作方式是导线所在的位置 (有4或5条线路离开电路原理图中的"电路"模块、但它们只突出显示了一个部分)。  

    话虽如此、我们通常不包括对 eq 的深入探究。 电路(方框图以外)在更现代的收发器(不是 GPIB)上使用它们、因为它们不是了解器件工作原理所必需的、并且我们没有提供完整电路、所以它们产生的问题多于答案。 逻辑图和方框图+电气规格表足以满足设计需求。 但我强烈建议重新考虑使用 GPIB 的可能性(我理解你可能没有这种选择)。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是这是一个纳特半导体设备真的,谁知道它可能是在收购中丢失的人。

    如果我有一分钱,每次我被告知不使用 GPIB 在这个产品,我会有5.63英镑 (*)。

    GPIB 没有去任何地方,即使作为一个过时和疯狂的系统它无疑是。 终端客户需要、所以他们已经拥有了。 我显然不知道 你转移了多少个单位,但我愿意打赌它 会留下很多人在你放弃他们。 我希望您将它们授权给另一家制造商。

    *向尼尔道歉。