This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:混淆- PHY 地址引脚与 RXD 引脚共用

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346181/dp83849i-confused---the-phy-address-pins-are-shared-with-the-rxd-pins

器件型号:DP83849I

您好,来自伊斯坦布尔的问候
引脚4 PHYAD1 (RXD0_A)和引脚5 PHYAD2 (RXD1_A)两个共享自举 PHY 地址选择选项和 RMII 模式接收数据信号、MAC-A 端口上的 RXD[1]:0
默认情况下、这些引脚为 PD。 我要将其上拉10K 电阻器、以将这些线状态为高电平、供 MAC 接收侧使用。  
在这种情况下、当其他 PHY 地址管脚保留在 以下方案 位置的默认值时、这两个管脚是如何影响 PHY 地址的?
或者,如果我把它们拉起来2k2 我有问题在 Mac RX 线端?



此致
沃尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    这会将 PHY 地址对于端口 A 设置为[4:1]='00110'= 6、对于端口 B 设置为"00111"= 7。

    建议使用2.2k PU - MAC RX 线路侧没有问题。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、非常感谢。