This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:与 ESD 相关

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, TCAN1051HV-Q1, TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1341116/tcan1051hv-q1-esd-related

器件型号:TCAN1051HV-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042-Q1TCAN1051HVStrike

您好、TI 团队、

我们有两个采用相同设计的 PCB 型号、其中使用 TCAN1051HV-Q1 (非隔离式)和 ISO1042-Q1 (隔离式)器件(原理图如下所示)。

这两种型号具有相同的设计/电路、但 PCB 尺寸、器件放置方式和布线不同(布局不同)、可适应不同外壳需求的 PCB 尺寸。

在型号1 (旧) PCB 设计中、ISO 和非 ISO IC CANH、CANL 引脚 ESD 电平高达15kV 接触放电。

在型号2 (新) PCB 设计中、ISO 和非 ISO IC CANH、CANL 引脚 ESD 等级仅为6kV 接触放电通过。

无论我们应用于何处(ISO 或非 ISO CAN 线路)、8kV 至15kV 的接触放电都将锁存并发热非 ISO CAN IC (TCAN1051HV)。 整个电路板上电复位后、IC 开始工作。

我们尝试了各种布局选项、但无法将 ESD 通过水平从6kV 提高到8kV。 我们要求的 ESD 水平为15kV。 我们需要您的支持、从而理解并解决该问题以改进设计。

我们将通过 DM/通过电子邮件分享 Gerber & Full sch。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    您能否提供有关您的测试方法的更多信息? 是通电还是未通电设备?  TCAN1051HV 的额定 ISO10605供电接触放电为8kV、未供电的 ESD 性能通常有所提高、因为没有任何驱动电路处于活动状态。  

    TVS 二极管应尽可能靠近 ESD 入口点放置。 确保将其放置在连接器附近。 终端电阻器不应是暴露于 ESD 冲击中的第一个元件。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean Guo:

    感谢您的答复。 在 DUT 上电条件下进行测试、并且 IC 在 ESD 接触放电后锁存。 在我们的布局中、它并不是很接近连接器、但我们也通过直接在连接器引脚上手动焊接额外的 TVS 来进行了这方面的测试。 没有改善(6kV 通过、8kV 失败)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    您能否根据 IEC 61000-4-2等级提供±8kV 钳位 IEC 波形?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    由于缺少 HV 记录仪、我们无法捕获任何波形。 您能否帮助我们审查 PCB 布局、并在存在导致此问题的任何主要问题时提供反馈?
    问 beacuse、正如我所提到的、我们有两种相同设计的 PCB 型号。 第一个型号处理15kV、而第二个型号使用相同的电路和元件、但不同布局只处理6kV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    是的、请务必分享新旧电路板的原理图和布局。 仅仅是布局更改就有很大的区别、因此我希望我们看到一些明目张胆的东西。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean
    通过私人消息共享设计文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    我们正在审查您的原理图和布局。 明天是美国假期、我们将在下周早些时候与您联系。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean
    等待您的好反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reddy:

    抱歉耽误您的时间、我们仍在审查您的布局。  可能很难查明到底发生了什么。 我将在下周通知您、以便了解我们将在布局方面发现的差异。

    此致、

    肖恩