This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:针对浮点直流供电远程传感器节点的 ESD 接地

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346132/esds314-esd-grounding-for-floating-dc-powered-remote-sensor-node

器件型号:ESDS314

您好、TI 社区:

我正在寻求有关为特定设置建立有效 ESD 保护策略的建议、非常感谢您的见解。 以下是关键详细信息:

项目概述

  • 系统配置 :基于 PCB 的浮动2层传感器节点系统,用于从电源半径2m 以内的不同位置收集数据。
  • 电源 :5V DC 和1A 输出(仅电源和回路),采用 AC 至 DC 线性变压器。 此设置可为一组4个传感器节点供电。
  • 沟通 :通过 RS485进行数据通信。
  • 接地: 不直接连接至接地或底盘接地-浮动接地、连接至电源回路电缆。
  • PCB 设计 :带有一个实心、不间断的底层接地层,连接到电源回路,导回变压器。
  • 主要关注点 :在没有机箱或地面接地的系统中 TVS 二极管接地引脚的适当连接点的不确定性。

Question:

  1. 在浮动系统中、TVS 二极管的接地引脚应像我们的接地引脚在何处连接?
  2. 我们是否应该考虑任何其他预防措施或修改来减轻连接到 PCB 接地层的返回电缆的高电感?

非常感谢你对这些问题的指导和建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    如果可能、将 TVS 二极管的 GND 引脚连接到接地平面是放置 器件的最佳方案。

    我不太确定对设计进行了哪些具体修改来专门减轻高电感带来的影响。

    如果您有任何其他特定 ESD/TVS 问题、请随时提出!

    此致、

    J·普拉盛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您发送更新、您是否了解我可以参考的任何由 TI 工程师提供的类似参考设计?

    最终、我们的是一个用于数据采集系统的传感器节点网络、用于监控机器参数。

    我相信这种类型的浮点配置可能是相当常见的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    我不知道这些都不是我的头,但我会保持一个关注和答复,如果我遇到任何。

    此致、

    J·普拉盛