This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:断电行为

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345547/hd3ss3212-powered-off-behavior

器件型号:HD3SS3212

器件 HD3SS3212未通电时、开关是应该断开、还是默认为端口 B 或端口 C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    未上电时、开关断开。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我看到您正在寻找有关在 USB-C 应用中使用此 MUX 的资源。

    HD3SS3212数据表提供了 USB-C 典型应用原理图。 这是有关多路复用器如何连接到 Type-C 端口和 USB 器件的良好参考:

    在 这方面、我找到了有关 HD3SS3212如何适应 USB-C 系统的良好说明。 总之、需要像 HD3SS3212这样的多路复用器来在正常方向和翻转方向之间切换 USB TX 和 RX 通道。 因此、无论朝向如何、USB-C 插头都能正常工作。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩