This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:SDA/SCL 电压超出 VCC

Guru**** 2894790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346942/tca9416-sda-scl-voltages-beyond-vcc

器件型号:TCA9416

您好、团队成员:

是否可以在 SDA/SCL VIH 电压高于 VCC 的情况下使用此器件?

我的客户希望这些电压 会略高于 VCC。

如果没有、是否有任何 I2C 电平转换器利用1.8V VCC、总线电压可以超过 VCC?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的电压高达3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    建议工作输入电压高达3.6V。 输入的这个电压可能会高于电源。  

    此致、

    泰勒