This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:请查看原理图并回答一些问题。

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345171/dp83826e-please-review-the-schematic-and-some-questions

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:AM62A7

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用连接到 AM62A7的 DP83826E 绘制了他们的原理图。

您可以先查看此原理图吗?

e2e.ti.com/.../3487.DP83826E.pdf

这里还有其他问题。

1-1. 他们需要插入额外的连接器来连接可支持 RGMII (1Gbps)接口的 EVM。

在这种情况下、我的客户能否在 RMII 信号线上制造穿孔? (指 Q1中红色箭头的点。)

1-2. 如果问题1是、我的客户是否应该在连接 RGMII 接口时断开 RMII 接口?

1-3. 我的客户应该使用100欧姆差分布线还是相同长度布线(或两者)进行布线 GPIO 引脚如何编程?

2.我的客户会使用以太网电缆,如下图所示。

(53261-0871是此1*8阵列电缆的连接器。)

在生产之前、我的客户是否可以仅将另一个 RJ45连接器用于测试? 此 RJ45连接器将在生产前被拆除。

是否可以绘制如上面的 pdf 文件所示的原理图? 或者您对最远的器件有更好的解决方案吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    关于原理图审阅、请与客户共享该原理图检查清单以填写:

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr050 (BasicMode SchematicChecklist 工作表)

    在返回后、我可以帮助提供进一步的反馈。

    问题1:我们不建议在 RMII 信号路径上使用穿孔。 由此产生的阻抗不连续性可能会导致高速 MAC 信号出现问题。

    问题2:只要两个终点都有适当的端接、这是可以的。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持。

    我将尽快返回检查清单文件。

    这还有一个问题、

    Q1:不建议在 RMII 信号路径上使用穿孔。 由此产生的阻抗不连续性可能会导致高速 MAC 信号出现问题。

    ->您是否建议设计原理图、以便在已经有 RMII 接口的 PCB 上测试 RGMII 接口?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    要在同一块板上测试 RGMII 和 RMII 接口、可以对0/33欧姆(基于布线阻抗)电阻器进行串联并组装、以在接口之间切换:

    请注意、RGMII/RMII 的布局限制严格、在满足时序要求同时包含两种接口的布局可能存在挑战。

    以下是一份布局检查清单、供参考:

    IndustrialPHY_Layout 修订 Checklist.xlsx

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持。

    1.我认为 DP83826在上图中是错的、应该是 AM62A7或其他处理器。 DP83826等同于 RMII 接口。 我对吗?

    2.您的意思是、根据布线阻抗、我可以在每条信号线上输入0欧姆或33欧姆的电阻。

    如果我测试一个接口、我应该移除所有电阻器的另一侧。

    3.还有一个问题,

    是否有任何建议放置这些电阻器的位置?

    (例如、接近 DP83826? 或靠近每个界面?)

    请检查这些问题。 谢谢

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1.我认为 DP83826在上图中是错的、应该是 AM62A7或其他处理器。 DP83826等同于 RMII 接口。 我对吗?

    [/报价]

    是的、感谢您的更正。

    2.您的意思是、根据布线阻抗、我可以在每条信号线上输入0欧姆或33欧姆的电阻。

    如果我测试一个接口、我应该移除所有电阻器的另一侧。

    [/报价]

    正确、一次只能有一个接口组装电阻器。

    是否有任何建议的位置来放置这些电阻器?
    [/quote]

    对此没有具体限制、但在验证输入/输出信号时、将其靠近 PHY/处理器以用作探测点可能会有所帮助。

    谢谢!

    埃文  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    这是我的客户提供的检查清单文件。 请检查并查看原理图。

    e2e.ti.com/.../DP83826_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_S_2900_.xlsx

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    谢谢你,希望你也有一个美好的周末!

    返回的检查清单看起来不错、我在原理图上有一些其他注释:

    • 引脚28上的 LED 接头是否用作搭接? 如果使用 RMII、添加一个直接的2.49k PU 以启用 RMII 模式
    • XI 上的时钟速率是多少?
      • 如果打算使用50m XI 的从模式、则采用2.49k PU 的引脚18
      • 如果主模式与25M XI 配合使用、引脚18可保持为默认设置

    此致、

    埃文