This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346508/dp83822i-dp83822

器件型号:DP83822I

您好!

DP83822规范规定 MDI 100BASE-TX 摆幅为0.95V 至1.05V、但我测量的发射峰值电压约为1.148V、请告知我这是否可以接受。

此致

兰加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranga、

    您是否能够在您的系统中建立链路? 您的系统中是否出现任何数据包错误?

    如果可能、您能否将有关 MDI 线的原理图发送给我以供我们查看?

    --

    此致、

    林希尔曼