This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:3840x2160p30

Guru**** 2862530 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343725/tser953-3840x2160p30

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

您好!

过去、我们成功通过 TSER953和 TDES954为1920x1080p60 RAW10视频。

现在我们正在执行3840x2160p30 RA10、从而出现了问题。 帧同步中断、有时还会部分帧。

配置:

解串器的反向通道同步时钟= 24.0000 MHz

2.传感器 IMX334 (4通道 CSI-2) CLKOUT = 24.0000 MHz

3. ISP:FPGA (通过将传感器直接连接到 FPGA 3840x2160p30进行了验证)

我们不确定 TDES954和 TSER953的3840x2160p30 RAW10还有哪些其他设置。 您能为我们提供相关指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sam、您好

    由于美国的公众假期、整个球队都在外、并将于周一回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您在假期的耐心等待。 您编程的 CSI 速度是多少?  由于分辨率增加、可能需要更高的速度。 此外、为了支持更高的分辨率、需要在解串器上提供更高的参考频率。 请参阅数据表第7.4.1节中的时钟模式表。 在同步模式下运行时、CSI 带宽由基准频率 x 128决定。 参考频率为24MHz 时、CSI 带宽为3.072Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Darrah、

    感谢您的支持。 我们订购了25MHz 振荡器。 一旦我们获得它、我们将进行测试并回复给您。

    此致、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的更新。 只要你有更多的结果,就可以在这里再次发布。