This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05:它能否维持 EFT 40A 或80A 瞬变?

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346494/tsd05-can-it-sustain-eft-40a-or-80a-transients

主题中讨论的其他器件:TSD05

您好、E2E 团队:

TSD05 TVS 二极管是否可以维持40/80A 的 EFT 瞬变?

数据表中没有提到 EFT 规格、 我想从产品团队那里确认一下 EFT 的相关情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:  

    TSD05可维持80A 的 EFT 电流。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 McKenzie。

    另一个后续查询:

    利用19pF 的电容、我们可以将 TSD05用于 USB 2.0全速和低速用例、对吗? (12Mbps)  

    我在数据表中没有看到最大电容值。 我感到惊讶的是、TSD05的规范还多么明确、数据表中关于主要规格的详细信息却相当有限。 有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:  

    是的、对于高达12Mbps 的速度、19pF 应该是可以的。 这是我们关于 USB 接口保护的应用手册(链接)。

    我不确定这些规格背后的原因。 这不是我参与的讨论。  

    此致!

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、

    是否有关于该 TVS 二极管最大电容的任何更新?

    我们想了解限制及其对 USB 2.0 FS 连接的 SI/眼图的影响程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:  

    从技术角度而言、最大电容是 TI 内部规格。 但我们确实在数据表中提供了温度与电容间的关系图、其中显示了以下内容:

    在150°C (最高温度)时、此器件将达到大约20.4pF。 考虑到变化和安全保护、最大规格将接近25pF。  

    此致!

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感激。

    谢谢你。