This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:TUSB320未上电时的 CC 检测

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346112/tusb320evm-cc-detection-when-tusb320-is-not-powered-on

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好!

我们正在考虑将 USB2.0OTG 替换为 Type-C。 使用 TUSB320EVM 执行验证。

我怀疑 DRP 侧的 TUSB320即使未通电是否也能正常工作。
我想知道为何即使在 TUSB320未通电时也可以检测到 CC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TUSB320未上电时可用作 UFP。

    这 被称为"电池电量耗尽模式"、可在数据表中找到此模式的良好说明:

    如果您需要 DRP 功能、则需要为 TUSB320供电。 否则、它将默认为电池电量耗尽模式、该模式仅为 UFP。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的答复。
    从捕获中可以看到、它与5.1-kΩ±20%Rd 连接、因此可以读取到、无论端口终端的状态如何、都会为 VBUS 供电。 我的理解是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我认为您是对的、让我澄清一下行为:

    在电池电量耗尽模式下、无论端口引脚设置如何、TUSB320都将显示为 UFP。 这意味着无论端口如何、连接的 DFP 都将为320提供 VBUS。

    此致!

    谢恩