This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:PLL 未锁定,显示屏图片异常

Guru**** 2899640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336767/sn75dp159-pll-is-not-lock-the-picture-of-the-display-is-abnormal

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

图1

图2

症状:

 通过调试工具(EyeScanTool)连接目标板芯片 DP159的 IIC、可以发现在系统首次上电(如图1所示)时、DP159很有可能出现 PLL 无法锁定问题。 显示屏外观正常、插入并拔下 HDMI 电缆、在正常显示屏之后再次读取状态、然后发现解锁状态可以恢复到锁定状态(如图2所示)。

问题:

 1.当 DP159 PLL 未锁定时、从工具的反馈信息可以看出、芯片的 EQ 参数此时也会改变(与锁定状态相比、参数差别很大)。 此问题是否可能导致闪屏和黑屏等问题?

 2. DP159未锁定时、源端的 SOC 能否在 DP159失锁时获得数据、例如、能否从寄存器读取状态?

 SoC 是否需要在失锁状态下重新初始化 DP159或将其复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    这很可能与 SN65DP159的混合转接驱动器/重定时器功能有关。  

    PLL 解锁并且您看到未损坏的视频这一事实很可能意味着自动检测数据速率会导致器件进入转接驱动器模式。  

     1.当 DP159 PLL 未锁定时、从工具的反馈信息可以看出、芯片的 EQ 参数此时也会改变(与锁定状态相比、参数差别很大)。 此问题是否可能导致闪屏和黑屏等问题?

    重定时器和转接驱动器模式之间的 EQ 变化很有意思、看看当您禁用以1Gbps 数据速率自动切换模式时是否会发生这种情况。 这不应该增加黑屏/绿屏的可能性。

     2. DP159未锁定时、源端的 SOC 能否在 DP159失锁时获得数据、例如、能否从寄存器读取状态?

    [/报价]

    Unknown 说:
    SOC 是否需要在失锁状态下重新初始化或复位 DP159?

    尝试使用仅重定时器模式、这可能会解决此问题。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="590154" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336767/sn75dp159-pll-is-not-lock-the-picture-of-the-display-is-abnormal 通过调试工具(EyeScanTool)连接目标板芯片 DP159的 IIC、可以发现在系统首次上电时、DP159有很高的 PLL 锁定问题的可能性(如图1所示)。 显示外观正常

    显示屏是否异常或正常? 标题说明了一件事、文本说明了另一件事。 您还需要尝试显示多高的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时,显示正常,我们尝试显示的分辨率是3840*2160@60HZ.The 标题显示在显示过程中偶尔出现异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh Pithadiya:

      感谢您的付出。

      我 现在使用适合 HDMI2.0的自动重 定时器,不是自动转接驱动器、以在1.0Gbps (默认)的重定时器交叉频率、而且我们一直使用4k60,分辨率、因此不会发生数据速率变化并且不会 进行模式转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    您是否能够在看到 PLL 压降时发送 DDC 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh Pithadiya:

       图1中显示了来自 SOC 的日志。

    图1

    图2显示了通过 DDC (使用逻辑分析仪)实时捕获的数据。

    图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以按照以下格式发送 DDC 数据。 很难按照您发送的格式对 DDC 数据进行解码、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../159-ddc.xlsx

    尊敬的 Vishesh Pithadiya:

      请检查 Excel。

      我 另外、请确保 PLL 解锁会导致闪屏或黑屏。 以及 当 PLL 未锁定时 SOC 如何获得失锁事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    看起来显示屏工作正常、直到显示屏从 HDMI 1.4 (1/10 clk)转到 HDMI 2.0 (1/40clk)。 这很可能是 PLL 下降的时候、因为现在 EDID 在没有响应的情况下进行轮询。

    HDMI 1.4和 HDMI 2.0的唯一区别是时钟比和数据通道的终端。 确保系统符合 HDMI2.0标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishesh Pithadiya:

     感谢您的答复。 我有两个问题。

      问题1:  PLL 解锁会导致闪屏吗?

     问题2: 当 PLL 未锁定时、SOC 如何获得失锁事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishesh Pithadiya:

      我们仅使用 HDMI2.0、因此不会出现 HDMI1.4到 HDMI2.0的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EDID 显示 TMDS 时钟比为1/10、因为寄存器0x20为0x01。 当您写入0x03时、连接似乎断开。 这意味着、当系统尝试达到1/40的 TMDS 时钟比率时、连接会断开。 这就是为什么要进行 PLL 解锁的原因。  

    您使用的分辨率是多少? 它接近3.4Gbps 的数据速率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在转换时钟比率之前、您是否遵循此过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh Pithadiya:

      我不认为这是 PLL 失去锁定的原因、因为它 不是每次都 发生 PLL 解锁、当我 拉动和 插入 HDMI 线缆时、PLL 会恢复锁定。 另外一点、我们的主板设计参考了 Xilinx 的评估板、但     当我们使用相同的显示屏时、Xilinx 评估板中的 PLL 未解锁。

     请回答 一个重要问题、 Vishesh Pithadiya。 当 PLL 未锁定时 SOC 如何获得失锁事件? 要获得 PLL 的状态、需要读取哪个寄存器、数据表中 未提及。

     非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    您的客户是否与 TI 签订了 NDA? 我不能共享监控 PLL 状态的寄存器、因为它是机密信息。

    我认为有帮助的一种权变措施是监控寄存器0x20、每当该寄存器中的值03发生变化时、很可能会出现 PLL 压降。 在这种情况下、您需要在驱动程序中重新启动器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishesh

      感谢您的答复。

      您的解决方法可能对 PLL Drop 问题有所帮助。  根据您的经验、您认为 PLL 下拉和闪屏之间有很大的相关性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Vishesh

      我们 现在不是代理、而是直接用户。  我们需要如何与 TI 签署 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通常当 PLL 掉电时、这意味着输入和输出之间的重定时器连接将丢失。 这意味着转接驱动器仅使用均衡功能、没有抖动清除功能。 如果在 PLL 下降时没有出现任何信号质量问题、我建议您查看您解决方案的转接驱动器与重定时器、从而节省成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 TI 当地办事处、他们将在此过程中帮助您。 不幸的是、我对此无能为力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh

      现在 PLL 下降时、我没有看到任何信号质量问题、因此我希望 SOC 实时监控 PLL 状态寄存器、以便在 屏幕闪烁时检查 PLL 是否下降。 我不确定我是否理解您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    如果 PPL 下降、器件默认配置为转接驱动器模式。 如果转接驱动器模式下的质量没有损失(PLL 掉电时)、则系统不需要重定时器。  

    讨论与 TI 签订的 NDA。 当地的 TI 办事处是您所在地区的 TI 办事处您所在地区的 E2E 上是  CN - Guangzhou。 我们应该在该地区设立一个当地办事处、帮助您获得 NDA。 但是、 如果没有适当的商业案例、将很难获得。  

    如果您需要我进一步说明、请告诉我。

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh

      请看下图,PLL 下降、 但器件未配置为转接驱动器模式。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怪异的现象、这可能是输入时钟抖动问题。 请查看此 e2e 线程、尝试扩展您的 PLL 带宽、这可能会解决您的问题。

    链接: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111325/sn65dp159-sn65dp159?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65DP159

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Vishesh

       此方法可以 解决我的问题。 为了更好地验证它、我仍然想知道如何获得 PLL 状态、请。

       此外、我有一个问题、您能解释一下下图中"第1页寄存器"的含义吗?

       是否有可能进行私人邮件交换?

      谢谢!  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simon、

    我们可以在 E2E 上有私人消息、我会发送一个朋友请求。 第1页寄存器是用于控制 PLL 等内部机制的器件的内部寄存器。