This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:确认原理图

Guru**** 2694835 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344715/hd3ss3212-confirm-schematic

器件型号:HD3SS3212

您好、支持团队

我们将使用 HD3SS3212、原理图如下所示。 有任何疑虑?

原理图:

如果有任何建议,请推荐我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    从显示的内容来看、原理图看起来正常。 我建议您在电源附近的 VCC 电源轨上添加一个10uF 去耦电容器。

    我不知道您在使用什么 ESD 器件。 如果可能、我建议使用钳位电压约为3V 的器件。 通常我们引用的器件是 PUSB3FR4。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane

    我们有  为 REG_3V3 (3V3电源)添加了33uF 和100nF 电容器、请参阅下图。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    这对电源效果很好。 如果 ESD 正常、我对显示的内容没有任何其他建议。

    您的 原理图未显示如何控制 SEL 引脚。 确保这是由 CC 或 PD 控制器控制的。

    此致!

    谢恩