This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:D1 D2

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346729/tusb211a-d1-d2

器件型号:TUSB211A

大家好、

  我  

我很新接触 USB 器件、在 TUSB211A 数据表中、我注意到主机 在图8-1中连接到 D1、但在规格部分连接到 D2、因此我想知道这两个接口是相同的?  

此外、您可以帮助从客户方面审查 SCH 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、D1P 可以连接到 D2P 吗? 如果是、我们是否有什么特别之处需要更加关注?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    TUSB211A 和我们的其他 USB2转接驱动器可直接放置在 USB2信号的 DP/DM 迹线上、因为这些转接驱动器被动地提升了在其下方通过的 HS 信号。 因此、D1/D2引脚可相互连接、类似于以下布局:

    此外、D1引脚无需面向主机。 我们的 USB2转接驱动器双向地提升通过的 HS 信号、这意味着没有特定的引脚用于接收和发送。

    另一个问题,D1P 可以连接到 D2P 吗? 如果是、我们是否有什么特别之处需要更加关注?  [/报价]

    D1P 和 D2P 只需通过 USB2迹线连接、D1M 和 D2M 也是如此。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安