This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:如果两个转接驱动器(TUSB1002ARGER)连接在一起、它们可以在前部和后部支持哪些长度?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346546/tusb1002a-if-two-redrivers-tusb1002arger-are-strung-together-what-are-the-lengths-they-can-support-at-the-front-and-back

器件型号:TUSB1002A

您好

如果两个转接驱动器(TUSB1002ARGER)串连在一起、它们可以支持的前端和后端长度是多少?

CPU--1---- >TUSB1002A---2--->TUSB1002A---3->USB 连接器

可以支持1、2和3个长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个1002A 可在 RX 通道上支持最大15.3dB 的损耗。

    这意味着每个长度(1、2、3)的损耗应该不大于15.3dB。 您需要找到 PCB 布线的损耗/英寸以进行准确的长度估算。

    需要注意的几个方面:

    1. 您的 CPU 需要补偿来自前1002A 的损耗。 如果 CPU 无法补偿15.3dB、则长度1需要更短。

    2.连接到连接器的 USB 电缆会增加信号路径的损耗。 考虑到这种损耗、我建议使长度3短于15.3dB。

    此致!

    谢恩