This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:初始运行难题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346125/tusb8041-initial-operation-struggles

器件型号:TUSB8041

大家好、我目前找不到我们的 TUSB8041电路、该电路主要基于您的 TIDRBT8参考设计。  
检查了所有通常的东西,但我似乎不能从我的 Windows PC 获得任何类型的连接到集线器。  
通过研究设计布局、我确实认为层叠和跟踪路线可能存在问题-但我认为它至少应该仍然适用于 USB2.0? 是否有任何初始检查或漏掉的东西?  
请参阅我的计划上随附的屏幕截图以供参考... PS、我已经注意到并纠正了上游数据线上的错误极性!
提前感谢- Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼您好:

      我在原理图中没有看到问题、因此 PC 主机无法检测到集线器?

      请先按照以下步骤进行检查。

    (+)[常见问题解答] TUSB8041A:USB 主机无法检测到 TI TUSB80xx 或 TUSB40xx 集线器时的调试过程-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复... 正确主机未检测到集线器。  
    现在、我将执行调试过程。  
    再次感谢-安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、请查看我的下方回复

    1:检查3.3V、1/1V 和 GRSTz 引脚的上电复位 序列波形、并查看它是否与集线器上电复位序列时序一致   

            您可以详细说明一下吗? 或者它是否有记录在数据表中的某处? 谢谢  

    2:检查 USB_VBUS 引脚上的电压、并查看电压是否约为0.5V

            这里的电压为0.49v

    3:检查晶体是否 在上行端口连接到主机后振荡
            xtal 正在振荡,但实际上非常嘈杂…… 我能够获得的最佳测量输出频率大约在200和300kHz 之间。 因此、我想问题应该从那里根源出来。 有没有其他想法呢? xtal、其电容和1M 基准电阻都存在且正确。  

    4:除非使用 SMBus 主机、否则请勿通过下拉电阻启用 SMBUSz、否则集线器将挂起、等待配置
            该引脚保持悬空-未安装电阻器 R5 (电压测量值约为3.3V)

    5:除非使用 SDA/SCL、否则不要将其连接到板载 I2C 总线

           这些引脚当前未连接到任何  

    6:如果不使用集线器、请勿将空白 EEPROM 连接到集线器、集线器将进入编程模式。

           未连接 EEPROM  

    7:请确保 布局包含数据表中所示的散热焊盘。

          是的、根据数据表、我认为这是正确的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1:GRSZz 应在3.3V 和1.1V 稳定后的3ms 内保持低电平

    Q3:晶体时钟应为24MHz、200k 不正确。

     您是否可以获取1.1V 、3.3V 和 GRstz 波形?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾果。 看来我有一批狡猾的 Xtals。 非常感谢在正确的方向的观点。 此致-安东尼