This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:Sch 审核

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338068/pca9548a-sch-review

器件型号:PCA9548A

尊敬的 TI 团队:

我们有一个包含多个 I2C/SMB 器件的开关、我们将 PCA9548APWR 和 PCA9546APWR 用于 I2C 软件/多路复用器。

这是我首先设计这么多 I2C 器件、因此请帮助了解 I2C 树和 SCH。谢谢!
此致
丽莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我已通过电子邮件回复。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

    我昨天回复了一封电子邮件、有一些问题需要您的帮助、谢谢!

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我已作出回应。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

    忘了问您、为什么在不使用时 SC/SD 仍应向上拉?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    由于 I2C 协议的性质和 PCA9548A 本身的设计、即使在不使用时、也应上拉 PCA9548A 的 SCx 和 SDx 引脚。

    建议即使不使用时也要使用上拉电阻、以确保 I2C 总线处于定义的电压电平、防止它们悬空、从而导致错误的数据传输或器件故障。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

    明白了、谢谢

    此致

    丽莎