This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:关于使用 TLK10002和 SFP+的 SLVS-EC 信号扩展器

Guru**** 2925170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345603/tlk10002-about-slvs-ec-signal-extender-using-tlk10002-and-sfp

器件型号:TLK10002

我正在考虑使用 TLK10002和 SFP+的 SLVS-EC 信号扩展电路。

SFP+(10Gbps)的电气信号是 CML 和 NRZ。

TLK10002的输入电平可以接收 SLVS-EC (5Gbps)信号。

我认为如果您使用这些器件、不会出现任何电气问题。

如果协议有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、与使用带 SFP+模块的 TLK10002相比、使用转接驱动器或重定时器来提高信号质量、可能是一种更简单的扩大范围的解决方案。 我们的重定时器/转接驱动器通常比 TLK 收发器/聚合器更简单、封装更小且成本更低。 SLVS-EC (5 Gbps)聚合到 SFP+(10 Gbps)是否是您的系统的要求? 或者、您是否愿意简单地在5Gbps SLVS-EC 通道上提高信号质量来扩展覆盖范围?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lucas。

    美好的一天!!

    感谢您发送编修。

    系统要求使用 TLK10002和 SFP+模块。
    通信距离约为30m、目的是减轻同轴电缆的重量。

    最好的方法是连接到 FPGA 并使用10GBASE-SX (LX)。
    然而、这种方法会偏离系统要求。

    此致!

    丰隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas。

    无法按照系统要求实现 FPGA
    具体而言、以下配置是可行的。

    传感器(SLVSEC_Tx_5Gx16Lane)→TLK10002 (x4)→QSFP_TX_40G (x4)→Optical (30m)→QSFP_RX_40G (x4)→TLK10002 (x4)→(SLLANE-EC_RX_16VS)

    此致!

    丰隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutaka:

    感谢您对系统要求的说明。 请注意、我不是 SLVS-EC 的专家、TLK10002不支持该接口。 尽管如此、我认为可以在此应用中使用 TLK10002。

    这是我对 SLVS-EC 的理解。 我知道您使用的数据速率为5Gbps。 如果有任何信息不正确或缺失、请告知我。

    由于 SLVS-EC 采用8b/10b 编码、并具有100欧姆的差动终端、我相信它可以与 TLK10002配合使用。 请注意、LS 输入需要在外部进行交流耦合、以消除共模电压。 请注意、LS 输出需要在外部进行交流耦合并连接到端接网络、以将200mV 共模电压重新添加到信号。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas。

    美好的一天!!

    抱歉、我似乎没有正确填写每个器件的数量。 以下是正确的。

    传感器(SLVSEC_Tx_5Gx16Lane)→TLK10002 (x8)→QSFP_TX_40G (x2)→Optical (30m)→QSFP+ RX_40G (x2)→TLK10002 (x8)→(SLLANE-EC_RX_16VS)

    交流耦合用于所有信号。
    我还打算使用评估板上所述的0.1uF 电容。

    我们真诚地感谢您的答复。

    此致!

    丰隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器(SLVSEC_Tx_5Gx16Lane)→TLK10002 (x4)→QSFP_TX_40G (x2)→Optical (30m)→QSFP+ RX_40G (x2)→TLK10002 (x4)→(SLLANE-EC_RX_16VS)

    LK10002有两个内部功能块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutaka:

    感谢您的澄清。

    我想到了你应该注意的另一件事。 确保您的 QSFP 模块支持10 Gbps 的数据速率。 这不同于10 GbE、后者采用64b/66B 编码、以10.3125Gbps 的线路速率运行。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas。

    美好的一天!!

    我感谢你。


    我已经在我公司开发了一个光学模块、该模块在 NRZ 中以1Gbps 至32Gbps 的多速率运行。 而 PRBS 信号的工作范围为7至31。

    我很高兴 TLK10002能够按预期使用。

    此致!

    丰隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutaka:

    太好了,感谢您的确认!

    此致!

    卢卡斯