This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:S 端口序列

Guru**** 2961020 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1226, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346384/lmh1219-s-port-sequence

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1226、

大家好、

在 TI_LMH1219_LMH1226_IBIS_AMI_AI.pdf 中 User_Guide,S 端口顺序为1->2、3->4。 但在 TX_term0-7.s4p 中,S 端口序列是1->3,2->4。 哪一项是正确的?  

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    通常,pkg 模型端口编号(1->2和3->)与 s4p(1->3和2->4)不同。 请遵循示例原理图。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我没有明白。 应遵循哪个示例原理图? 为什么  pkg 模型端口编号(1->2和3->4)与 s4p(1->3和2->4)不同? 客户应该在应用中使用哪种?

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    请让客户知道使用 IBIS AMI 文件夹中的示例。 pkg 模型端口号是1->2和3->4。 如果客户的 ans4p 文件为1->3 2->4,则应尽可能使用1->2 3->4的设置进行重新测量。

    此致、

    尼克