This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75174:LTC 487 CSW #TRPBF 备用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75174, DS34C87T, AM26LV31, AM26C31, DS34LV87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347471/sn75174-ltc-487-csw-trpbf-alternative

器件型号:SN75174
主题中讨论的其他器件: DS34C87TAM26LV31AM26C31DS34LV87T

大家好、

您能帮助推荐 LTC 487 CSW #TRPBF 的替代产品吗?  

P2P 更好、我发现 SN75174可以满足需求、但看起来很旧、我们有更新的建议吗?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS34C87T/DS34LV87T 是 P2P。 如今、AM26C31/AM26LV31 (E)更加常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    从技术上讲、SN75174是正确的匹配、因为比较器 器件支持 RS 至485和 RS 至422。  

    如果他们不需要 RS 至485、仅需符合 RS 至422标准、则 AM26C31最近进行了重新设计、具有"相似"运行和相同的引脚排列。  

    所提到的器件 Clemens 也可以正常使用、但它们也只有 RS 至422、而 RS 至485 + RS 至422。  

    此致!

    帕克·道德森