This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:通过 HD3SS3415发生信号丢失后连接至 TUSB804

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS3415, HD3SS212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344708/tusb8041-connected-to-tusb804-after-signal-loss-occurs-through-hd3ss3415

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: HD3SS3415HD3SS212

您好!

我正在考虑 TUSB8041。 Wehn 查看数据表时、在9.2.1.3应用曲线中列出了输出波形。 相反、输入段中是否有任何可以接受的波形信息?

通过 HD3SS3415发生信号丢失后、连接 TUSB8041。 我想看看 TUSB8041是否可以正常接收信号。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor:

       只要输入信号 仍然可以通过眼罩、TUSB8041就应该能够接收该信号、而不会出现任何问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    波形的水平轴上没有任何信息、等等。 该波形的来源在哪里?
    如果您有任何参考资料、请告诉我。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor:

      这是 USB3.1规范中定义的发送器眼罩。 没有 为 接收器定义眼罩。 但是、如果您的信号可以通过 TX 眼图模板、那么 RX 侧的工作应该没有问题。

      查看集线器是否工作的另一种方法是获取 USB 主机到多路复用器3415之间的 PCB 布线长度信息以及3415到集线器之间的布线长度信息、因此根据布线损耗信息、我们将知道 hbu 是否工作。

     

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    另一个查看集线器是否可以工作的方法是获取有关 USB 主机到多路复用器3415之间的 PCB 的布线长度信息以及3415到集线器之间的布线长度的信息,因此根据布线丢失信息,我们将知道 hbu 是否可以工作。

    此外、在计算从 USB 主机到 PCB 上 HD3SS3415以及从 HD3SS3415到集线器的迹线长度后、我应该如何验证它? 我不太明白如何阅读你所附的表格。 如果您能详细解释、会很有帮助。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor:

     布线长度理论与上表无关。 眼罩仅意味着发送器是否必须通过眼罩 以确保系统正常工作。

    这张图片显示了 USB 3.1规格的系统损耗预算。 第1代损耗预算允许最大20dB 的损耗、但每种类型的 USB 连接器的损耗预算不同。

      由于系统中没有 USB 连接器或电缆、因此主机与集线器之间允许的总损耗为20dB。

    如果主机到多路复用器 L1和多路复用器到集线器 L2之间存在布线长度损耗、加上2.5GHz 时的多路复用器插入损耗、如果总损耗< 20dB、您的系统应该工作正常。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您提供文档。 它会有所帮助。
    有没有任何介绍 DisplayPort 而不是 USB 的文档? 我正在考虑是否可以使用 HD3SS212进行类似切换。 如果您有类似的参考资料、请分享。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor:

       对于显示端口、不存在此类损耗信息。 您必须在 TP3处通过眼图测试、以确保接收器可以工作。 这是 TP3处的眼图模板。

    此致

    布赖恩