This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:当 TCA9548打开时、为什么它升至高于1.8V (MOVEV 至2.0V)的值?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347068/tca9548a-when-tca9548-is-turned-on-why-does-it-rise-to-a-higher-value-than-1-8v-movev-to-2-0v

器件型号:TCA9548A

大家好、我在用于 TCA9548的系统中有一个问题、

--------

I2C 条件

主机1 - IO 电平3.3V

  • 连接
    • 引脚19、20 (SCL、SDA)
    • 引脚24 (RESET)到主器件 GPIO

MASTER2 - IO 电平1.8V

  • 连接
    • 引脚1、2 (SD0、SC0)

SLAVE1 - IO 电平1.8V

  • 连接
    • 引脚1、2 (SD0、SC0)

TER1、当写入 SLAVE1时、MASTER2将重置并完成、TCA9548将关闭、MASTER2写入 SLAVE1时、开始进行另一个写入...

--------

那么、我的问题是、 当 TCA9548打开时、为什么它会升至高于1.8V (MOVEV 至2.0V)的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunwoo、

    您是否碰巧有设置原理图、以便我可以更好地解释在此处通过所有连接找到解决方案的位置? 引脚1和2被上拉至什么电压?

    此致、
    亚历克斯