This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:DS90UB929-Q1EVM

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345325/ds90ub929-q1evm-ds90ub929-q1evm

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

 通过 HDMI 将 DS90UB929-Q1EVM 板连接到笔记本电脑时、Windows 不会将其检测为额外的显示屏。

Analog LaunchPAD 检测到  DS90UB929、但显示"Linked to Video Source:No"(链接到视频源:否)和 HDMI Status (HDMI 状态 )--> HDMI HPD:False、Freq:Not Stable (HDMI HPD:错误、频率:不稳定)。

因此没有来自 DS90UB929  HDMI 的视频输出。

在 Windows 10和 Windows 11笔记本电脑上、这种行为是相同的、也只有板通过 USB 连接到笔记本电脑(无其他外设)、并使用管理员帐户登录。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    是的、为了进行 HDMI 信号检测、您需要将解  串器连接到 DS90UB929 EVM 串行器。 否则、在没有解串器连接的情况下、您需要将寄存器0x5C bit [6]设置为高电平、以强制在没有解串器连接的情况下进行链路检测。 这就是929 HDMI 状态机的工作原理。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    连接解串器后的结果相同-无 HDMI

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、还有一条消息。

    所有3个坏部件都有编号#81054000xx、 而好部件有编号#79921000xx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    在"好"板上、它现在是否检测到 HDMI 并显示在 ALP 上? 您是否对所有项目都遵循相同的程序?

    到目前为止、您还尝试过哪些测试? 您是否通过串行器上输入的 HDMI 尝试使用图形发生器或端到端视频?

    DES (寄存器0x1[0])上的 PDB 复位或软件复位,或者插拔是否获得 HDMI 检测?

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    问题1: 在"好"板上、它现在是否检测到 HDMI 并显示在 ALP 上? 您是否对所有项目都遵循相同的程序? 回答1。 是的、遵循完全相同的过程。 请参阅正常电路板上的状态。

    问题2. 到目前为止、您还尝试过哪些测试? 您是否通过串行器上输入的 HDMI 尝试使用图形发生器或端到端视频? 答2。 图形生成在所有电路板上正常工作(良好和不良)

    问题2. DES (寄存器0x1[0])上的 PDB 复位或软件复位,或者插拔是否获得 HDMI 检测? 解答3。 否、插入并重新加载不能解决问题。

    此致、
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您可以检查0xC 常规状态寄存器吗? 或者更好的是、您能分享一个可正常工作的板而不能正常工作的板的完整寄存器转储。

    两种情况下的模式选择是否相同?

    您是否还可以使用 ALP 使 HPD 生效和失效、以及设置 HDMI 复位0x1[4]位。

    此致、
    伊克拉姆


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    连接了工作电路板和不工作电路板的寄存器转储。

    您能详细说明如何执行其他两个步骤吗?  

    1.两种情况下的模式选择是否相同?

    2.您是否还可以使用 ALP 使 HPD 生效和失效,以及设置 HDMI 复位0x1[4]位。

    此致

    马诺伊

    .e2e.ti.com/.../NotOK_5F00_Registers.txte2e.ti.com/.../OK_5F00_Registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    在无法正常工作的情况下(寄存器读取)、 BRIDGE_CTL 寄存器0x4F[0]的 EDID 访问被禁用。 您可以将其更改为0吗?  

    此外、这是通过模式选择搭接设置的、所以您能否检查所有这些板的模式搭接是否相同? 由于它与"EDID_SEL"相连、因此要特别检查 MODE_SEL0 DIP 开关。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    将模式绑定定位为与在工作板中相同的位置后、板正在工作。

    感谢您的支持!

    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它 Manoj。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    伊克拉姆