This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:系统故障排除请求

Guru**** 2907710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342843/sn75dp130-system-trouble-shoot-request

器件型号:SN75DP130

您好、团队成员:

我们需要您的建议来解决 SN75DP130的系统问题。

对细节进行了汇总并附在附件中。 如果您可以进行深入研究并找到解决问题的提示、那将非常有用。

感谢 advance.e2e.ti.com/.../Material.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinya、

    我只是想确保我理解问题。  该问题是反复重新启动设备时的零星功能问题。 在这个中断的状态下、没有显示、并且辅助通信似乎被中断。 是这样吗?

    如果可能、您可以查看 VCC、VDD 和 RSTN 时序、并确保它们在每次重新启动器件时符合器件规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是、当多次重新启动时、可能会超出上电/断电时序、从而使器件进入未知状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 HPD 在下电上电时保持高电平、您是否能够将 HPD 保持在低电平、看看这个问题是否解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 让我在下面添加一条评论。

    由于 DP130的电源尚未运行、因此没有任何关于电源时序的待确认。 如果在重新启动期间对 HPD 应用低电平(大约150ms)且电源仍在开启状态、则不会发生该事件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinya、

    请查看以下 E2E 主题。 在该问题中、当重复对器件进行下电上电时、他们的 AUX 通信会出现问题。 内部 HPD 控制器似乎初始化不正确。 您的问题似乎也是如此。

    (14) SN75DP130:在某些更改周期上断开辅助总线(DP 源模式默认寄存器设置)-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈和信息。

    我已查看该论坛。 然而、在我的系统配置中、AUX 数据通信是在 PC 系统重新启动时执行的、不会关闭和打开该器件、因此无法正常工作。 如果您在重新启动期间重复 AUX 通信以获取显示信息、则在极少数情况下通信将无法正常工作。 此时、SN75DP130的 AUX 输出信号波形不会为差分信号。

    由于电源关断和导通时没有异常、因此我尝试在重新启动时向 SN75DP130的 HPD 端子施加低脉冲信号、但未发生异常。 我们来研究是否需要在不停止掉电/上电的情况下进行 HPD 信号操作。

    如果您发现任何提示或潜在想法、请随时告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinya、

    您的重新启动/重新启动过程是什么? 是否正在切换 EN?  

    如果在重启期间对 HPD 应用了低电平(大约150毫秒)[/报价]
    由于关闭和打开电源时没有异常,我尝试在 SN75DP130终端的重启时应用低脉冲信号[/报价]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    让我来回答您的问题。

    当我们使用开始>电源>重新启动过程重新启动 Windows 时、会出现此问题。 此时、EN 连接器不会切换。

    如果我们使用 Start (开始)> Power (电源)> Shut Down (关机)过程关闭系统、打开系统并启动 Windows、则这不是问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinya、

    您能否发送器件功率的波形? 如果整个系统正在进行重启、我不明白 DP130功率为什么保持恒定。 此外、您是否尝试过更换此部件以查看问题是否消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    此问题是由重复 Windows 重新启动过程导致的。 此时、电源状态保持 S0、电源未断开。  尽管使用相同的设计组装了多个器件、但是否发生事件取决于器件。 发生频率也会有所不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有器件上都存在这种辅助故障、但发生频率不同。 遗憾的是、此器件存在与此相关的已知问题、最佳解决方案是在重新启动期间保持/切换 HPD 为低电平一段时间。 如我们所见、这样可以解决问题。 如果我可以做任何其他事情、请告诉我。