This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:关于数据表说明

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1347408/hd3ss460-about-the-data-sheet-description

器件型号:HD3SS460

请参阅数据表 SLLSEM7D–2015年1月–2017年1月修订。

请告诉我第18页的表3、图9和图10中的表示法。

我想使用表3中所示的组合来配置电路。

POL =表3中的 L 列
A11/10为 LNA (ML0)、但在图9中、LNA 和 ML1是连接的、LNA (ML0)和 LNA-ML1之间的关系不同。
B2/3是 LNB (ML1)、但在图9中、LNB 和 ML0已连接、LNB (ML1)和 LNB-ML0之间的关系不同。

表3中 POL = H 的列
A2/3是 LNB (ML1)、但在图10中、LNB 和 ML1已连接、且 LNB (ML1)之间的关系是正确的。
B11/10为 LNA (ML0)、但在图10中、LNA 和 ML0已连接、并且 LNA (ML0)之间的关系正确。

表3、图9或图10中的任何一个是否为错误?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、敏彦:

       表3和图10是正确的,图9有一个错误,LNA 应该连接到 ML0,LNB 连接到 ML1。

    此致

    布赖恩